Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Mobiltelefon Zubehör  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Mobiltelefon Zubehör“
Überbegriffe

OtterBox – Getestet für das Leben, das du lebst!

Headergrafik OtterBox DROP+
OtterBox - getestet. bewährt Unsere Handys halten uns in Verbindung - mit unseren Lieben, unseren Freunden, unseren Kollegen.

Schutz liegt in unserer DNA.

DROP+ ist mehr als eine Zertifizierung–es ist ein Versprechen, dass jedes unserer Produkte für jede Lebenssituation bereit ist. Wir testen OtterBox Hüllen auf alles, was Sie sich vorstellen können. Und vieles mehr, an das Sie wahrscheinlich niemals denken würden. Wir führen mehr als 24 Tests für jedes Produkt durch - das sind mehr als 238 Teststunden.
Jede OtterBox Hülle muss all diese Tests bestehen, bevor sie das Zertifikat DROP+ erhält.
Der erste Test für jede Hülle ist der strenge Sturztest, den wir für jede Hülle durchführen. Hierfür verwenden wir den Militärstandard als Maßstab.

OtterBox - Militärstandard

Was ist Militärstandard?

Militärstandard (MIL-STD)* bezeichnet eine Reihe von Tests des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums zur Feststellung der allgemeinen Robustheit eines Produkts.
Dabei lassen wir ein Smartphone mit Hülle 26-mal aus einer Höhe von 1,22 m auf einen mit 5 cm dickem Sperrholz bedeckten Betonboden fallen, sodass die Kanten, Ecken, Vorder- und Rückseite der Hülle mehreren Aufschlägen standhalten müssen.
(*1,22 Meter)

OtterBox - MIL-STD-Test Wir testen sogar noch weiter und führen den MIL-STD-Test mit unseren Hüllen mehrfach durch. 1X, 2X, 3X, 4X, 5X — unsere Hüllen müssen Dauertests überstehen, immer wieder. So stellen wir sicher, dass sie jeden Sturz überleben, nicht nur die ersten wenigen.
Jede unserer Hüllen ist klar gekennzeichnet, sodass Sie das Niveau des Schutzes auf den ersten Blick erkennen können und die Hülle auswählen können, die am besten zu Ihrem Lebensstil passt.

otterbox - MIL-STD-Test Übersicht

OtterBox - Handyhüllen OtterBox - Tablethüllen OtterBox - Displayschutz OtterBox - Zubehör
OtterBox Drop+ Smartphone Schutzhüllen sind verfügbar für eine breite Auswahl der führenden Smartphone Hersteller u.a. Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Microsoft und viele weitere OtterBox Drop+ Smartphone Schutzhüllen sind verfügbar für eine breite Auswahl der führenden Tablet Hersteller u.a. Apple, Samsung und Microsoft Das OtterBox Displayschutz Portfolio umfasst viele einfache Displayschutz-lösungen, welche ihr Display vor Beschädigung durch fallen lassen, Kratzern oder Brüchen schützt. OtterBox Zubehör hält Sie verbunden. Unser breites Portfolio an Schnelllade-geräten für Zuhause oder unterwegs sowie unsere Standard- und Premium-kabel, Powerbanks, Wireless Charging Pads, Gürtelclips oder Schutzhüllen für Apple AirPods hält Sie stets verbunden und geladen.
Hier klicken » Hier klicken » Hier klicken » Hier klicken »
OtterBox - Übersicht Extratests

Über 238+ Teststunden liefern den Geräteschutz, den Sie benötigen sowie 24+ Extratests

Aber das Testen hört hier nicht auf. Wir fahren fort und testen unsere Hüllen, um sicherzugehen, dass sie alles aushalten können, was Ihr Leben für Sie bereithält! Alles von der Sicherstellung, dass die Hülle + das Telefon genau in Ihre Jeanstasche passen, bis hin zur Sicherstellung, dass die gesamte Funktionalität Ihres Telefons nicht beeinträchtigt wird!
Erst wenn wir unsere Ingenieure zufrieden sind, versenden wir.
Jede einzelne Hülle repräsentiert unseren über 20-jährigen vertrauenswürdigen OtterBox-Schutz.

SCHMUTZABWEISEND – für die Zeiten, in denen wir leben.

Wir wissen, dass Ihr Telefon ein wenig schmutzig werden kann und mit unserer Passion für Sicherheit haben wir es uns zur Aufgabe gemacht Ihr Gerät auch vor den Gefahren zu schützen, die Sie nicht sehen können. OtterBox - Schmutzabweisend Wir haben eine dauerhafte antimikrobielle Technologie entwickelt, die das Äußere Ihres Gehäuses vor vielen gängigen Bakterien schützt. Die Integration eines antimikrobiellen Zusatzstoffes auf Silberbasis in das Gehäuse hemmt das mikrobielle Wachstum und schützt das Gehäuse außen gegen viele gängige Bakterien.
Durch das hinzufügen des Zusatzstoffes in die Gehäusematerialien wird sichergestellt, dass Ihr Gehäuse rund um die Uhr geschützt ist und eine starke Beanspruchung überdauert wird.

Wer sind wir?

Bei OtterBox haben wir mehr als 20-jährige Erfahrung darin, außergewöhnliche Produkte zu entwerfen und zu bauen, die das Leben unterwegs verbessern und das schützen, was am wichtigsten ist.
Sie ermöglichen es Ihnen außergewöhnliche und alltägliche Momente zu genießen - ohne sich Sorgen zu machen. OtterBox ist immer einsatzbereit und inspiriert die Menschen dazu, alles, was sie tun, mit einem Schuss Wagemut zu tun. Als Unternehmen bemühen wir uns, alles dafür zu tun, eine dauerhafte Veränderung herbeizuführen. Unser Leitbild lautet: „Wir wachsen, um zu geben.“ Daher haben wir unsere OtterCares Foundation ins Leben gerufen, die sich dafür einsetzt, Kinder dazu zu inspirieren, die Welt zu verändern.
Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig und daher haben wir uns Ziele gesetzt, um noch nachhaltiger zu werden - darunter: Integration von recycelten Inhalten in Kartons und die Umstellung auf recycelbare, kunststofffreie Verpackungen. Ebenso wie recycelte Anteile in vieler unserer Handyhüllen. Unser Weg zur Nachhaltigkeit ist in vollem Gange!
OtterBox Logo

Holen Sie sich eine OtterBox und verbinden Sie sich!
Alle bei Mercateo verfügbaren OtterBox-Hüllen finden Sie in der OtterBox-Markenwelt »
Weitere Informationen zum Thema Mobiltelefon Zubehör
^

Welches Handyzubehör gibt es?

Heutzutage ist es gang und gäbe, dass man fast überall erreichbar ist. Möglich ist dies durch Mobiltelefone wie Handys oder Smartphones. Für diese Geräte gibt es auch eine große Bandbreite an Zubehör. Welches Zubehör angeboten wird und wozu es dient, möchten wir Ihnen im Folgenden kurz erläutern.

Handyhalterung im Auto

Im Kraftfahrzeugverkehr ist Sicherheit oberste Pflicht. Wenn Sie häufig mit dem Auto unterwegs sind und dabei telefonieren, empfiehlt sich die Anschaffung eines Handyhalters. Schließlich ist das Telefonieren während der Autofahrt verboten. Für ausreichende Sicherheit im Straßenverkehr sorgt eine Handyhalterung. Entweder genau für Ihr Handymodell oder als Universalhalterung sind diese leicht zu bedienen und professionell im Auto, meist an der Frontscheibe, zu befestigen. Je nach Modell ist es sogar möglich, während der Autofahrt den Akku aufzuladen.

Handyakku – immer erreichbar

Der Akku ist das Herz eines Mobiltelefons. Er sorgt für die ausreichende Mobilität Ihres Gerätes und erlaubt Ihnen die permanente Erreichbarkeit unterwegs. Grundsätzlich unterscheidet man in Lithium, Nickel und Gel-Akkus. Wobei Gel-Akkus erst in naher Zukunft marktreif werden sollen. Lithium-Ionen Akkus sind hierbei Marktführer im Handysegment. Sie bieten eine lange Lebensdauer und versorgen das Gerät mit der benötigten Energie. Der Vorteil von Nickel-Metallhybrid-Akkus liegt darin, dass Sie den Memory-Effekt verhindern, da diese Variante das Beenden des Ladestands steuern können.
Welchen Akku-Typ Ihr Handy unterstützt, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung oder direkt vom Etikett des Handyakkus. Achten Sie unbedingt auf die Variante und verwenden Sie nur unterstützte Akkumodelle. Auch das Ladegerät muss kompatibel zum Modell sein.

Akkufachdeckel – so funktioniert alles wieder reibungslos

Im Laufe der Zeit und im alltäglichen Einsatz zerkratzt sich das Gerät sehr oft. Bei Nichtverwendens einer Schutzhülle oder Tasche und nach häufigen Öffnen des Akkudeckels gehen diese defekt. Ein neuer Akkufachdeckel sorgt wieder für das perfekte Funktionieren des Gerätes, da bei lockerem Deckel auch der Akku verschoben werden könnte. Was zum Ausschalten des Gerätes führen könnte. Ein neuer Akkufachdeckel sorgt schnell für Ordnung und Funktionalität.

Displayschutzfolie – sagen Sie Kratzern den Kampf an

Nichts ist schlimmer als Kratzer auf dem Display. Das passiert meist schneller, als Sie denken. Eine Unachtsamkeit oder monatelange Belastung des Display tragen häufig Schäden davon. Ob das Handy beispielsweise in der Hosentasche mit dem Schlüssel zusammen zerkratzt oder auf dem Bau etwas Sand abbekommt. Dagegen helfen Handy-Displayschutzfolien. Für so gut wie jedes Handymodell gibt es passend zugeschnittene Folien. Das Display muss nur mit einem Tuch gesäubert werden und die Folie wird direkt aufgebracht. Sollte die Folie nach einiger Zeit abgenutzt sein, kann sie rückstandsfrei entfernt und durch eine neue ersetzt werden. Oft sind gleich mehrere Folien in einer Verpackungseinheit enthalten.

Freisprecheinrichtung oder Headset

Ob im Büro am Schreibtisch, beim Autofahren oder bei Außenterminen, zwei freie Hände sind oft unersetzlich. Ein Headset bzw. Freisprecheinrichtung bieten Ihnen diese Möglichkeit. Ob fest verbaut im Auto oder als Bluetooth-Variante - es gibt viele Varianten. Auch eine Kabellösung ist sehr beliebt. Besonders empfehlenswert ist ein Bluetooth-Headset. Es ist einfach durch ein bis fünf Knöpfe bedienbar, klein und besitzt einen komfortablen Tragekomfort.
Im Auto verbaute Geräte sind meist über die Boardelektronik steuerbar, allerdings gibt es auch hierbei mobile Varianten. Der Vorteil ist, dass diese in mehreren Fahrzeugen verwendet werden können. Die Kabellösung ist zwar die günstigste, allerdings werden Sie durch die Kabel auch eingeschränkt.

Handyband – das Handy immer griffbereit

Ihr Handy macht sich oft selbstständig und Sie finden es nicht wieder? Ob in Ihrer Tasche oder um den Hals getragen – ein Handyband bietet eine schnelle und einfache Lösung zum Wiederfinden und Transportieren des Mobiltelefons. Dadurch haben Sie es immer griffbereit. So gut wie jedes aktuelle Handymodell bietet eine kleine Halterung am Gehäuse für ein Handyband.

Handyblitz – für das richtige Licht

Ein Handyblitz kommt dann zum Einsatz, wenn Ihr Handy über keinen eingebauten Blitz verfügt oder dieser zu schwach ist. Er wird einfach an den vorhandenen Anschluss angesteckt und ist per Systemsoftware sofort verfügbar. Ob Ihr Modell einen externen Blitz unterstützt, entnehmen Sie bitte den Information des Herstellers.

Handyhalter für den Schreibtisch oder fürs Auto

Funktional und praktisch, Ihr Handy ist immer am Schreibtisch in der Handyhalterung. Sie finden es bei eingehenden Anrufen sofort. Sie können es auch an der Windschutzscheibe Ihres Automobils zum sicheren Telefonieren während der Fahrt. Es gibt verschiedene System- elektronisch unterstützte mit beispielsweise Akkuladefunktion oder einfache Handyhalterungen.

Austauschbare Handyschale

Genau wie die Rückseite Ihres Handys zerkratzen auch die Oberteile. Für viele Modelle gibt es Ersatz-Oberschalen. Bestimmte Modelle sind einfach durch Einrasthalterungen am Handy wechselbar. Bei verschraubten Oberschalen sollten Sie das Wechseln der Handyschale durch einen Fachbetrieb durchführen lassen.

Handyschmuck – der Blickfang

Der perfekte Blickfang für Ihr Handy ist Handyschmuck. Kleine Ketten und Anstecker sind einfach an der Halterung für Handybänder am Gerät zu befestigen und verleihen Ihrem Gerät eine individuelle Note.

Schützen Sie Ihr Handy mit Handytasche oder Handysocke

Gegen Kratzer und Stürze bieten Taschen die beste Sicherheit. Genau wie Socken schützen diese vor Kratzern und verhindern Schäden am Gerät. Es gibt individuelle Taschengrößen bzw. das passende Modell für Ihr Gerät. Verschiedene Handytasche bieten Halterungen für Gürtel oder Metallclips zum Befestigen an der Kleidung.
Socken sind meist dehnbar und für mehrere Handymodelle geeignet. Oft besitzen diese auch auffällige Muster für einen individuellen Look.

KFZ-Gerätehaltersystem für diverse Modelle

Speziell für Ihr Fahrzeug beziehungsweise für Ihr Gerät gibt es unterschiedliche Modellvarianten. Verschiedene Geräte-spezifische Halterungen unterstützen Multimediainhalte. Diese werden vom Handy an das Halterungssystem übertragen und können abgespielt werden.
Bei modernen Fahrzeugen ist per Bluetooth diese Funktion ebenfalls gewährleistet. Zum Halten des Gerätes benötigen Sie eine universelle Halterung, welche für jedes Fahrzeug spezifisch angebracht werden kann.

Tattoos für Ihr Handy

Individuelle Aufkleber für die Rückseite Ihres Telefons bieten Ihnen Phone Tattoos. Diese sind leicht aufzubringen und lassen sich auch rückstandslos wieder entfernen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.