Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Handblechschere

  Handblechschere  (621 Angebote unter 28.095.854 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handblechschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handblechschere"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   42   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handblechschere
^

Mit der Handblechschere dünne metallische Werkstoffe leicht trennen

Handblechscheren sind handbetriebene Werkzeuge, die zu den Blechscheren, der Werkstattausstattung oder auch Trockenbauwerkzeugen gehören. Handblechscheren dienen dazu, dünne Stahl- oder Metallbleche aus Messing, Kupfer oder Aluminium zu schneiden, wobei meist Stärken von bis zu einem oder anderthalb Millimeter gemeint sind. Für dickere Werkstoffe benötigt man stattdessen eine Hebelschere. Für noch höheren Kraftaufwand sollte man sich auf eine Elektro-Handblechschere als Alternative besinnen. Das Schneiden stellt ein spanloses Trennverfahren dar.

Zum Aufbau einer Schere

Eine Schere besteht aus Metallschneiden (häufig aus Edelstahl oder chromveredeltem Stahl), die meist in einem Griff aus Metall- und/oder Kunststoff mit je einem Auge auslaufen und über ein Gelenk verbunden sind. Die Handblechschere läuft dagegen griffseitig in geraden Elementen aus, wobei zwischen den Enden hinter dem Gelenk oftmals eine Öffnungsfeder angebracht ist, damit man die Enden nicht ziehen und drücken, sondern nur drücken kann. Das Gelenk einer Blechschere sitzt meist ca. am Anfang des ersten Drittels mit Blick auf die Gesamtlänge, also relativ weit vorne, um eine gute Hebewirkung zu erreichen.

Die Ausführungen

Handblechscheren gibt es mit geraden Schneiden und mit gekrümmten Schneiden. In letzterem Fall sind die Scheren dafür da, dass man Radien von links nach rechts mit linksschneidenden Scheren und rechts nach links mit rechtsschneidenden Handblechscheren besser erstellen kann. Bei manchen Scheren sind die Schneiden gezahnt, um zu verhindern, dass sie abrutschen.

Die Längen

Die Längenangaben für die Scheren beziehen sich auf das gesamte Werkzeug, also vom Griffende bis zum gegenüberliegenden Ende der Schneiden. Zum einen sollte man berücksichtigen, wieviel man schneiden muss, denn für größere Strecken sind längere Schneiden vorteilhaft, zum anderen muss man überlegen, wieviel Platz man in der Umgebung des zu bearbeitenden Werkstückes hat, damit die Handblechschere nicht hinderlich wird.

Die Schneidleistung

Die Schneidleistung besagt, wie dick die Metallbleche sein können, damit man sie noch durchtrennen kann, wenn die Mindestzugfestigkeit bei Rm gleich 600 N/qmm liegt, was einem Werkstoff aus gehärtetem Stahl entspricht. Bei weicheren Metallen, liegt die Schneidleistung der Handblechschere somit höher. Hier greifen Fachleute auf Erfahrungen zu, welche Schere ideal ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.