Graffitischutz als Präventivmaßnahme
Kunst ist eine Frage des Geschmacks. Und nicht immer herrscht darüber Einigkeit, was Kunst und was Sachbeschädigung ist. Im Falle von unerlaubten Graffitis entscheidet immer der Eigentümer darüber, wie damit verfahren werden soll. Die Reinigung – mit herkömmlichen
Oberflächenreinigern nicht wirksam – muss mit
Graffitientferner erfolgen und ist zum Teil kostenintensiv. Mit einer soliden Prävention kann diesen Kosten vorgebeugt werden. Der Graffitischutz ist eine aufgebrachte Schicht, die das schnelle Entfernen von Graffiti ermöglicht.
Der Graffitischutz gegen Schmiererei
Streng genommen erfüllt das unerlaubte Sprühen an öffentlichen Gebäuden oder Privateigentum den Bestand der Sachbeschädigung. Die gesprühten Objekte sind charakteristisch für den Graffitisprayer und drücken ein Lebensgefühl oder Haltung aus. Sie sind Kunst, jedoch nicht überall gern gesehen. Und einige dieser Objekte wirken verschandelnd und sind unerwünscht. Insbesondere bei gefährdeten Flächen lohnen sich daher präventive Maßnahmen.
Zu diesen Maßnahmen zählt der Graffitischutz. Es ist eine Flüssigkeit, die auf die gefährdete Wand oder Fläche aufgetragen wird. Aufgesprühte Graffiti können anschließend leicht entfernt werden. Ein Zusatznutzen des Graffitischutzes ist, dass er die Fläche über einen längeren Zeitraum vor Verschmutzung durch Umwelteinflüsse oder Moose schützt. Die Verschmutzung kann ebenso wie das Graffiti abgetragen werden.
Der Graffitischutz ist
- abwaschbar mit Dampfstrahl und heißem Wasser,
- diffusionsoffen und transparent,
- beständig gegen Umwelteinflüsse, UV-Strahlen und Witterung
Die Lösung aus Wachsen und Harzen kann auf mineralische Flächen aufgetragen werden. Die Vorbereitung umfasst das Reinigen des Untergrundes von losen Teilen, sandigen Anhaftungen sowie organischer Verschmutzung durch Algen oder Moose. Vor dem Auftrag muss die Fläche trocken und saugfähig sein.
Graffiti können von dieser geschützten Oberfläche mit heißem Wasser, Dampfstrahlreinigung oder feinem Schleifpapier entfernt werden. Die Reinigung ist mit wenig Zeitaufwand verbunden.
Alternative Maßnahmen gegen unerwünschte Graffiti
Die besten Maßnahmen gegen unerwünschte Graffiti verringern die Attraktivität der Fläche als Sprühgrundlage. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen geschehen. Hierzu gehören:
- enge Bepflanzung vor der Wand,
- hohe Einzäunung
- Kameraüberwachung und Sicherheitsdienst.
Tipp: Eine bereits mit einem künstlerischem Graffiti besprühte Fläche wird in den meisten Fällen nicht illegal besprüht.