Getränkepatronen - Vielseitiger Genuss in Heißgetränkeautomaten
Ob am Flughafen, an Bahnhöfen, in Krankenhäusern, Büros, Hotels, Tagungszentren oder der Kantine - ein
Getränkeautomat – egal, ob
Heißgetränkeautomat, Kaltgetränkeautomat oder reiner Kaffeeautomat – findet sich in vielen öffentliche Gebäuden oder Unternehmen wieder. Sie dienen der Versorgung und Verköstigung von Besuchern, Kunden, Reisenden, Patienten oder auch Mitarbeitern. An Heißgetränkeautomaten sind meist verschiedene Kaffee-, Kakao- oder Teespezialitäten sowie Suppen erhältlich. Die Getränke oder das Getränkepulver werden in Form von Getränkepatronen in die Automaten gefüllt und nach dem Betätigen mit Wasser aufgegossen.
Die Tassenanzahl und Geschmacksrichtungen der Getränkepatronen
Getränkepatronen gibt es modellabhängig in unterschiedlichen Ausführungen, bei welcher die Menge des Inhalts variiert. So sind beispielsweise Getränkepatronen mit kleineren Inhalten erhältlich, welche für über 40 Tassen reichen. Aber auch größere Getränkepatronen für mehr als 100 Tassen sind zu wählen. Diese sind besonders bei Stoßzeiten von Vorteil, sodass damit stets genügend Kaffee, Cappuccino, Kakao, Tee oder anderweitige Getränke zur Verfügung stehen.
Getränkepatronen für Automaten-Suppen
Auch Suppen können in Patronen enthalten sein, welche - je nach Modell - in die Brüh-Automaten passen, welche auch Patronen für Heißgetränke beinhalten. Für die kleine Stärkung zwischendurch stehen diverse Geschmacksrichtungen zur Wahl.
Zubehör für Getränkeautomaten
Neben den passenden Getränkepatronen sind natürlich auch die
Automatenbecher von enormer Wichtigkeit, ohne die das Getränk oder die Automaten-Suppe gar nicht erst verköstigt werden kann. Die Wahl besteht zwischen dem Einwegbecher / Einweggeschirr aus Kunststoff oder aber aus Pappe, welcher gleichermaßen von Vorteil ist. Spezielle Deckel können für den Coffee-to-go-Becher ebenfalls gewählt werden. Ebenfalls sind auch Mehrwegbecher erhältlich, welche sich für Kaffee, Tee oder eine Suppe eignen. Kurz ausgespült können sie danach einfach wieder in Gebrauch genommen werden. Speziell, wenn es um das Thema Müllvermeidung geht, ist ein Mehrwegbecher die zu bevorzugende Wahl. Becherspender ermöglichen schließlich die einfache Entnahme des Trinkgefäßes. Zur Abfallentsorgung der genutzten Einwegbecher sollten direkt auch
Bechersammler in der Nähe des Getränkeautomaten aufgestellt werden, damit das Umfeld sauber bleibt. Patronenhalter und Rührstäbchen runden das passende Zubehör schließlich ab.