Schäler - denn die Schale muss ab
Für Obst und Gemüse werden im Handel verschiedene Schäler angeboten, dabei gibt
es teilweise kleine aber feine Unterschiede. Zu diesem Zweck gibt es zum Beispiel
Kartoffelschäler, Gemüseschäler
oder Orangenschäler. Weitere Möglichkeiten
möchten wir Ihnen kurz vorstellen.
Sparschäler
Der so genannte Sparschäler eignet sich besonders für das
Schälen von Obst und Gemüse. Er besitzt eine bewegliche Klinge, die sich den Gegebenheiten
des Schälgutes anpasst. Mit Hilfe eines Abstandshalters gegenüber der Klinge vermeiden Sie,
zu viel von dem zu schälenden Obst- oder Gemüsestückes während des Schälens zu entfernen.
Bei einigen Ausführungen kann die Schältiefe mittels Schrauben eingestellt werden. Am oberen
Ende befindet sich meist eine kurze Zusatzklinge, mit der zum Beispiel Kartoffelaugen entfernt
werden können.
Pendelschäler
Sparschäler, die eine bewegliche Klinge besitzen, nennt man auch Pendelschäler.
Zwei Modellen sind erhältlich. Modelle mit längsliegender Klinge eignen sich besonders
für Kartoffeln und kleineres Schälgut, während Sie Modelle mit querliegender Klinge für
lange Schälzüge verwenden können wie zum Beispiel für Gurken oder Zucchini.
Juliennereißer
Für Zitrusfrüchte, bei denen die Schale nur in Streifen entfernt werden soll, können
Sie so genannte Juliennereißer, auch Zesteur genannt, verwenden.
Die Klinge des Zesteurs ist so angeordnet, dass es Ihnen möglich ist, sehr dünne
Schalenstreifen von der Frucht zu schälen. Das bietet sich vor allem bei der Aromatisierung
vieler Speisen an.
Die Verarbeitung
Die Klingen der verschiedenen Schäler sind meist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und der Griff
kann variabel aus Kunststoff, Holz oder ebenfalls aus Edelstahl bestehen. Im Sortiment
finden Sie Schäler mit fester oder mit beweglicher Klinge.
Schäler für die Profis
In der Gastronomie und gewerblichen Küchen kommt man mit dem Schälen per Hand oft nicht
weit. Quantität ist gefragt. Hilfreich in diesem Fall sind so genannte
Gemüseschälmaschinen. Sie schaffen
je nach Modell bis zu 500 kg Kartoffeln pro Stunde.