Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gartenschaukel

  Gartenschaukel  (52 Angebote unter 27.651.069 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gartenschaukel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gartenschaukel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gartenschaukel
^

Mit einer Gartenschaukel den Garten oder die Terrasse verschönern

Gartenschaukeln stellen eine bequeme Sitzgelegenheit für Kinder und Erwachsene in Außenbereichen wie Garten oder Terrassen dar. Die etwas breitere Bank ist flexibel in einen festen Rahmen eingehängt, was eine leichte Schaukelbewegung ermöglicht. Dies sorgt für Entspannung und regt zum Ausruhen an. Gartenschaukeln eignen sich daher vor allem für die Ausstattung von gastronomischen Außenbereichen.

Die verschiedenen Modelle

Gartenschaukeln sind in unterschiedlichen Größen und Varianten erhältlich. Ob als Zweisitzer, als Schaukel für bis zu 4 Personen  sowie als Kinderschaukel: für jede Größe ist die passende Sitzgelegenheit erhältlich. Die Geräte sind oft aus verzinktem Stahl gefertigt, aber auch Varianten aus Holz sind möglich. Diese sind allerdings weniger wetterbeständig und benötigen einen regelmäßigen Holzschutz.

Worauf Sie beim Kauf achten sollten

Achten Sie vor allem auf Qualität in der Verarbeitung. Die Schaukel sollte über einen sicheren Stand und über eine stabile Konstruktion verfügen. Zudem ist es ratsam auf das Prüfsiegel zu achten, denn nur so ist gewährleistet, dass Sie sich unbeschwert auf der Schaukel entspannen können. Aber auch die Materialwahl spielt eine Rolle. Wenn Sie auf Langlebigkeit Wert legen, ist es ratsam, sich für eine Gartenschaukel aus pulverbeschichtetem Metall zu entscheiden.

Das Zubehör

Verschiedene Auflagen und Kissen sorgen für einen bequemen Sitz. Spezielle Schutzhüllen lassen die Schaukel mit wenigen Handgriffen praktisch abdecken, so dass sie bei schlechtem Wetter oder über die Winterzeit gut gelagert werden kann. Wenn eine Schaukel noch nicht überdacht ist, kann sie mit einem speziellen Dach ausgestattet werden. Zum Teil sind Gartenschaukeln auch in kompletten Garten-Sets erhältlich, in welchem die Gartenstühle, Gartenliegen oder Gartentische im passenden Design der Serie mitgeliefert werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.