Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gartenbrause, gartenbrause geka, gartenbrause gardena
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gartenbrausen

  Gartenbrausen  (181 Angebote unter 30.844.593 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gartenbrausen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gartenbrausen"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   13   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gartenbrausen
^

Gartenbrausen - Flexible und individuelle Bewässerungsmaßnahmen

Zur professionellen Kultivierung, Pflege und Vermehrung von Gehölzen im Obstbau, Blumen, Blühpflanzen sowie Sträuchern und Hecken in Gartencentern ist eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen. Neben der individuell passenden Bewässerungstechnik aus dem Garten- und Landschaftsbau sollte im Vorfeld die Blumenerde oder Pflanzerde in Beeten und Gewächshäusern mit bewährten Pflanzhilfen wie dem Pflanzer oder der Blumenkelle so aufgelockert werden, dass das Erdsubstrat weitgehend fein-krümelig und für Wasser durchlässig wird. Auch die Saatvorbereitung zum Einleiten des Keimvorganges des Saatguts nimmt einen hohen Stellenwert ein und lässt sich mit professionellen Gartengeräten wie dem Häufelpflug und dem Beetkrümler erfolgreich realisieren. Während der Keimphase der Sämereien und der anschließenden Vegetationsphase der empfindlichen Keimlinge kommt es primär auf die individuell richtigen Wassergaben an, um eine Über- und Unterversorgung mit Wasser gänzlich auszuschließen. In diesem Rahmen bieten Gartenbrausen mit hoher Funktionalität einen praktischen Nutzen und ersetzen das mühevolle Gießen mittels Gießkannen.

Variabel und komfortabel – Der anpassbare Gießstrahl

Multifunktionsbrausen aus dem Bereich Brausen und Düsen bieten als typische Gartenbrausen den Vorteil, dass diese variabel verschiedene Reinigungs- und Bewässerungsaufgaben erledigen. Die Brause unterscheidet sich gegenüber der herkömmlichen Gartenspritze vor allem durch den Druck und die Intensität des Wasserstrahls und dass die Gartenbrause modellabhängig über einen Strahlregler, eine Mischdüse und Nebeldüse verfügt. Der Wasserstrahl der Gartenbrausen lässt sich stufenlos einstellen, sodass besonders junge Pflanzen und Keimlinge weder beschädigt, noch das Erdsubstrat unter dem sehr feinen Sprühstrahl ausgewaschen und das empfindliche Wurzelgeflecht freigelegt wird. Praxisrelevant erweisen sich die variablen Einstellmöglichkeiten des Sprühstrahls der Gartenbrausen zur lokalen und flächendeckenden Bewässerung.

Die Dauerarretierung für ermüdungsfreies Arbeiten

Sollen kultivierte Pflanzen auf einem großen Areal und in Park- und Grünanlagen bewässert werden, so eignen sich Gartenbrausen mit komfortabler Dauerarretierung. Diese gewährleistet, dass der Perlstrahl, Brausestrahl, Flachstrahl, Vollstrahl, Strahlregnerstrahl permanent aktiviert sind und dass der Impulsauslöser der Impulsbrause nach der Arretierung nicht mehr betätigt werden muss. Bei der Auswahl der Gartenbrausen ist auf das oftmals abweichende Format des jeweiligen Gartenschlauchs zu achten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.