Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Fahrrad  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Fahrrad“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Fahrrad
^

Fahrrad fahren, nicht nur der Umwelt zuliebe

Fahrräder kommen nicht nur auf sportlicher Ebene zum Einsatz. Weite Wege innerhalb des Betriebes, das Transportieren von Lasten über länger Strecken oder das schnelle Vorankommen als Kurier, mit dem passenden Fahrrad wird dies alles ohne zusätzliche Kosten möglich. Die Muskelkraft setzt das Rad in Gang und lässt Sie bei perfekter Kraftausnutzung schnell vorwärts kommen.

Was ist für Sie wichtig?

Um das passende Fahrrad für Sie zu finden, prüfen Sie die Anforderungen, die das Fahrrad erfüllen muss. Kommt es auf leichte Bauweisen und ein besonders schnelles Vorankommen an oder sollen Lasten transportiert und Auslieferungen vorgenommen werden? Individuell angepasst in Beschaffenheit, Gewicht, Stabilität, Trageinheiten und Ausstattung finden Sie das passende Fahrrad für Ihren Bereich.

Die robusten Fahrräder

Transportfahrräder sind perfekt an die Anforderungen angepasst, Waren von A nach B zu bringen. Egal, ob Fahrradkorb, Halter oder Fahrradtasche - die robust konstruierten Räder bestechen durch Stabilität und Tragkraft. Hierbei kommt es auf die maximale Belastbarkeit und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Transportbehälter an.
Schnell und ohne Mühe vorwärts mit dem passenden Fahrrad
Neben herkömmlichen Fahrrädern, die per Muskelkraft angetrieben werden, ist es in einigen Bereichen ratsam, auch motorisierte Fahrräder zu verwenden. Gerade, wenn es im Gelände bergauf geht und sie innerhalb Ihres Werksgeländes von einem Ende zum anderen gelangen wollen, sind Elektrofahrräder und Elektroroller günstige und umweltschonende Alternativen zum Auto. Interessant sind auch in diesem Bereich Gepäckträger oder Fahrradanhänger, die ein Mitnehmen von Transportgütern ermöglichen.

Sicher voran

Damit neben den Vorteilen beim Einsatz von Fahrrädern in Ihrem Unternehmensbereich nicht auch Nachteile hinsichtlich der Sicherheit und des Diebstahlrisikos auf Sie zukommen, sollten Sie bei der Ausrüstung des Fahrrades nicht am falschen Fleck sparen. Fahrradschlösser schützen aktiv gegen Diebstahl. Empfehlenswert sind bei Fahrrädern, die von mehreren Personen genutzt werden, Schlösser mit Zahlenkombinationen. Eine ausreichende Fahrradbeleuchtung macht das Fahrrad für jede Tageszeit einsetzbar und sorgt für ausreichende Sicht.
Fahrradbekleidung und Schutzausrüstung wie Fahrradhelme und Fahrradhandschuhe sollte jeder Benutzer individuell für sich selbst zur Verfügung haben, damit eine optimale Passform und damit die bestmögliche Sicherheit gewährleistet sind. Ein Regenponcho und Fahrradschutzbleche sorgen dafür, dass der Einsatz des Rades bei jeder Witterung möglich wird, ohne dass der Fahrer durchnässt ans Ziel gelangt.

Von notwendig bis praktisch und bequem

Ein Fahrrad muss gewartet werden. Viele kleinere Arbeiten können selbst und ohne hohen Kostenaufwand durchgeführt werden. Fahrradschlauch und Mantel lassen sich einfach wechseln. Flickzeug und Knochenschlüssel gehören in jede Satteltasche und eine Luftpumpe darf auf keinen Fall fehlen, um die Reifen bei Bedarf neu aufzupumpen. Wird das Fahrrad häufig von unterschiedlichen Personen genutzt, ist es ratsam, auf Sattelschnellspanner zurückzugreifen, um das Rad optimal an die Körpergröße des Benutzers anpassen zu können, ohne mit Werkzeug hantieren zu müssen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.