Fahrradkindersitze mit Fußriemen und Fußstützen
Kindersitze werden fast ausschließlich aus Kunststoff gefertigt. Form und Funktion dieser Sitze wurden von
Autokindersitzen abgeleitet. Natürlich ist die Ausstattung der Kindersitze von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Als günstig erweisen sich eine leicht nach vorn angehobene Sitzfläche und eine fest auf dem Sitz haftende Polsterung, die ein Verrutschen des Kindes auf dem
Fahrrad verhindern. Viele Kindersitzmodelle sind mit Fußriemen und Fußstützen ausgestattet, die verhindern, dass die Füße des Kindes in die Speichen gelangen. Unumgänglich ist ein Gurt, der das Kind im Sitz festhält. Insgesamt gibt es drei Möglichkeiten, den Kindersitz auf dem Fahrrad anzubringen: vor dem Lenker, zwischen Lenker und Fahrer und hinter dem
Fahrradsattel.
Gurtsystem für Fahrradkindersitze
Alle Kindersitze müssen mit einem verstellbaren Gurtsystem ausgestattet sein. Es gibt zwei Gurtsysteme, die 3-Punkt- und die 5-Punkt-Sicherung. Die erstgenannte Sicherung fixiert das Kind an den Schultern und im Schritt. Das 5-Punkt-System sichert das Kind an den Schultern, im Schritt und zusätzlich an der Taille. Wichtig ist bei beiden Systemen ein Sicherungsverschluss, den das Kleinkind nicht öffnen kann.
Kindersitze für den vorderen Bereich
Die Nutzung der vorderen Kindersitze ist, bedingt durch die Gewichtsgrenze bis 15 kg, etwa vom vollendeten ersten bis zum dritten Lebensjahr möglich. Vordere Sitze haben eine niedrigere Rückenlehne, deshalb sollte man sie nur auf kürzeren Strecken verwenden, um das Kind nicht zu überanstrengen. Vordere Sitze sind grundsätzlich am Rahmen zu befestigen.
Kindersitze für den hinteren Bereich
Hierbei ist eine höhere Lehne möglich, und es kann auch für eine gute Rücken-, Seiten- und Kopfabstützung gesorgt werden. Mit einer zusätzlichen Armauflage und Fußfixierung könnte das Kind in dieser Position auch sicher schlafen und auf längeren Fahrten relativ bequem sitzen. Der Rücksitz kann auf drei Arten befestigt werden. Die Gebräuchlichste ist die Montage auf dem
Fahrradgepäckträger. Eine zweite Möglichkeit ist die Befestigung am Sattelrohr. Empfehlenswerter ist aber ein auf einer freien Schwinge gelagerter Kindersitz, montiert an einer Halterung am Sitzrohr des Fahrrads.