WEICON Epoxyd-Minutenkleber kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen. Der Klebstoff eignet sich für Arbeiten...
WEICON Repair Stick Kupfer eignet sich für sehr schnelle Reparaturen und Ausbesserungen von Rissen, Leckagen und Undichtigkeiten. Das Epoxidharz-System hat eine sehr schnelle Verarbeitungszeit von ...
Das Epoxidharz-System WEICON B eignet sich besonders für detaillierte Reproduktionen im Modell- und Formenbau, zur Herstellung von Werkzeugen, Schablonen, Lehren und Spannvorrichtungen, zum Ausfüll...
WEICON Epoxydharz-Kitt ist eine metallfreie, knetbare 2- komponentige Masse. Das Produkt ist vielseitig einsetzbar. Es eignet sich zur Ausbesserung und Instandsetzung von Gussstücken, zur Aufarbeit...
WEICON Fast-Metal Minutenkleber ist ideal für Reparaturen und Verklebungen, bei denen größere Toleranzen überbrückt werden müssen. Durch sein Spaltfüllvermögen eignet er sich für raue und schlecht ...
WEICON A verfügt über ein DNV-Zertifikat und eignet sich insbesondere für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten in der maritimen Industrie. Das Epoxidharz-System ist mit Stahlpigmenten hochgefüllt...
WEICON A verfügt über ein DNV-Zertifikat und eignet sich insbesondere für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten in der maritimen Industrie. Das Epoxidharz-System ist mit Stahlpigmenten hochgefüllt...
WEICON Epoxydharz-Kitt ist eine metallfreie, knetbare 2- komponentige Masse. Das Produkt ist vielseitig einsetzbar. Es eignet sich zur Ausbesserung und Instandsetzung von Gussstücken, zur Aufarbeit...
WEICON Epoxydharz-Kitt ist eine metallfreie, knetbare 2- komponentige Masse. Das Produkt ist vielseitig einsetzbar. Es eignet sich zur Ausbesserung und Instandsetzung von Gussstücken, zur Aufarbeit...
Das Epoxidharz-System Gießharz Plus 90 ist eine Vergussmasse, die glasklar aushärtet. Ihre spezielle Formulierung erlaubt hohe Schichtstärken bis zu 90 mm. Die Masse kann auch zur Beschichtung empf...
Epoxidharz – das Multitalent in fast allen Bereichen
Epoxidharze sind in vielen Branchen nicht mehr wegzudenken. Egal, ob für Reparaturen, zum Verkleben, Ausbessern, Beschichten, Versiegeln oder etwa zum Schutz von Oberflächen vor Korrosion: Das 2-Komponenten-System
wird in fast allen Industrie-, Handwerks- und Produktionsbereichen eingesetzt. Epoxidharz-Produkte von WEICON sind dabei besonders leicht anzuwenden. Beide Komponenten sind entweder bereits im Produkt selbst (Sticks)
enthalten oder Harz und Härter werden in der passenden Menge mitgeliefert.
„Für welchen Anwendungszweck wird Epoxidharz benötigt?“
Das ist die wichtigste Frage, die vor dem Kauf beantwortet werden sollte - denn danach richtet sich die Wahl des passenden Produkts. Darüber hinaus sind folgende Punkte wesentlich, um das gewünschte Ergebnis zu
erreichen.
Viskosität des Epoxidharz-Produktes
Soll zum Beispiel eine Fuge in einem Fußboden ausgeglichen werden, empfiehlt sich ein flüssiges, bei einer abgeplatzten Kante eher eine standfestes, formbares Epoxidharz-Produkt. Soll das Harz z.B. auf runde Bauteile
aufgetragen werden, sollte es zudem ablauffest sein.
Packungsgröße/benötigte Menge
Oftmals sind auf den Packungen nur Gewichtsangaben enthalten, in vielen Fällen werden aber Volumen-Angaben benötigt. Hier sollte entsprechend umgerechnet werden, um genügend Epoxidharz vorrätig zu haben.
Aushärtegeschwindigkeit/Verarbeitungswerkzeuge
Vor der Verarbeitung sollte unbedingt geprüft werden, wie viel Zeit zur Verfügung steht, bevor das Produkt aushärtet (Topfzeit). Ebenfalls wichtig: Wie wird das Produkt aufgetragen? Eventuell sind z.B. zusätzliche
Mischdüsen, Verarbeitungspistolen, Kellen oder Rollen nötig.
“Hart wie Stahl”
Egal ob kleine Risse, Löcher, Leckagen, Schäden an Maschienenbauteilen oder an Erdöl-Pipelines – die Einsatzmöglichkeiten von WEICON Epoxidharz-Produkten sind nahezu unendlich. Im nebenstehenden Video finden Sie neben
Einsatzbeispielen gleichzeitig auch Tipps und Tricks zur richtigen Anwendung der jeweiligen Produkte. Sie werden erstaunt sein, denn Epoxidharz ist nicht nur „hart wie Stahl“, sondern lässt sich auch ähnlich
bearbeiten!
Anwendungsbereich Kleben
Soll Epoxidharz als Klebstoff eingesetzt werden, spielt die Festigkeit die wichtigste Rolle. Einmal verklebt, lassen sich die Teile nicht mehr voneinander lösen. Epoxidharze können eingefärbt und mit Zusatzstoffen
versehen werden. So sind z.B. nicht nur transparente, sondern auch Produkte mit Stahl-, Aluminium oder mineralischen Füllstoffen erhältlich. Epoxidharz ist für unterschiedliche Breiten und Spaltmaße geeignet.
Dieser 2-Komponenten-Klebstoff ist hervorragend für den Einsatz auf Metallen und Glasfaser geeignet. Neben der hohen Haftung zeichnet sich der Epoxidharz-Klebstoff durch eine hohe Temperaturbeständigkeit (bis +200°C,
kurzfristig bis +250°C) sowie einer hohen Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien, wie Warm- und Kaltwasser, Motoröl und Glykol aus. Für die Verarbeitung wird die
Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
Wenn es schnell gehen muss, dann ist der WEICON Epoxy-Minutenkleber die passende Wahl. Der 2-Komponenten-Klebstoff kann auf unterschiedlichsten Materialien, wie etwa Metall,
Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen. Er eignet sich besonders für Arbeiten in der Konstruktion sowie der Montage und kann aufgrund des mitgelieferten Mischers direkt aus
der Doppelkartusche verarbeitet werden.
Für den Einsatz in rauen Umgebungen ist dieses Produkt bestens vorbereitet. Verklebungen, Reparaturen sowie das Auskleiden von stark beanspruchten Geräten sind aufgrund der hohen Bruchdehnung und der pastösen
Konsistenz kein Problem. Darüber hinaus haftet der Klebstoff auch auf nassen und feuchten Oberflächen sowie unter Wasser. Er wird abgerundet durch eine enorme Schlagzähigkeit, hohe Restelastizität und Abriebfestigkeit.
Die Viskosität spielt in diesen Bereichen eine besondere Rolle. Sollen kleine Spalten ausgefüllt werden, sollte ein möglichst dünnflüssiges Produkt gewählt werden. Je mehr modelliert werden muss, desto dickflüssiger
sollte das Epoxidharz sein – hier empfehlen sich Pasten oder Repair-Sticks. Je höher die Viskosität, desto dickflüssiger das Produkt: 8.500 mPa·s entsprechen z.B. dickflüssigem Honig, 1 Million mPa·s dagegen einer
zähflüssigen Paste.
Für Reparaturen und Verklebungen, bei denen größere Toleranzen überbrückt werden müssen, ist der Minutenkleber aufgrund seiner Eigenschaften, wie pastöse Konsistenz oder sehr kurzer Topfzeit hervorragend geeignet.
Durch sein Spaltfüllvermögen eignet er sich für raue und schlecht passende Oberflächen und füllt Risse oder Unebenheiten aus. Der Kleber kann z.B. mit Metall, Kunststoff, Faserverbund-werkstoff, Keramik, Glas, Stein
oder Holz verwendet werden.
Für den Einsatz an senkrechten Flächen ist dieses Epoxidharz-System hervorragend geeignet. Es ist pastös, stahlgefüllt und bis +200 °C temperaturbeständig. Das Produkt kann z.B. für Reparaturen an Guss- und
Metallteilen, zum Füllen von Lunkerstellen, zum Ausbessern von Beschä-digungen an Karosserien und Maschinenteilen oder zum Abdichten von Pumpen und Rohren verwendet werden.
Mit Repair-Sticks von WEICON können pro Arbeitsgang Spalten von bis zu 15 mm überbrückt werden. Je nach Produkt sind sie mit hochwertigen Füllstoffen versehen. So sind zum Beispiel verschleißfeste Reparaturen oder
Verklebungen von Metallteilen, Rohren, Wellen und Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen möglich. Die Sticks können im Maschinen-, Anlagen-, Behälter- sowie Apparatebau und in vielen anderen Bereichen der Industrie zum
Einsatz kommen. Repair-Stick Stahl » | Repair-Stick Aluminium » | Repair-Stick Titanium »
Anwendungsbereich Beschichten & Oberflächenschutz
Produkte für diesen Anwendungsbereich sind hervorragend dafür geeignet, um Oberflächen oder Bauteile zu schützen bzw. wieder instand zu setzen. Besondere Füllstoffe sorgen hier für eine außergewöhnliche Härte und
weitreichende Möglichkeiten, die aufgetragenen Beschichtungen anschließend zu bearbeiten.
Dieses Epoxidharz-System ist siliciumcarbid- und zirkoniumsilikatgefüllt, chemikalienbeständig und bietet einen extremen Verschleißschutz sowie hohe Abriebfestigkeit. Es ist fließfähig, bis +180°C temperaturbeständig
und eignet sich besonders zum Auskleiden von stark beanspruchten Pumpengehäusen, als Verschleißschutz für Gleitlager, Rutschen, Trichter und Rohre und zur Reparatur von Gussteilen, Ventilen und Gebläseflügeln.
Zur Neubildung abgetragener Metallflächen oder als verschleißfeste Beschichtung kann dieses Produkt genutzt werden. Darüber hinaus bietet das Epoxidharz-System hohe Festigkeiten gegen Abrieb und ist besonders beständig
gegenüber Chemikalien. WEICON Plastik-Stahl WP verhindert Metallverlust und ersetzt bisher übliche verschleißbeständige Legierungen, Keramikkacheln oder Gummiauskleidung sowie geschweißte Metallüberzüge.
Für Bereiche, in denen Metallteile durch Reibung starker Abnutzung unterliegen, ist dieses System geeignet. Es kann z.B. für Reparaturen und zum Umgießen von Wellen, zum Ausgießen von Lagern, Schnitt- und
Stanzwerkzeugen, zur Herstellung von Gießerei- und Kopierfräsmodellen sowie Ziehformen verwendet werden. Einsatzbereiche sind z.B. der Maschinen-, Werkzeug-, Modell- oder Formenbau sowie vielen weitere Gebiete in der
Industrie.
Unsere Spezialprodukte für die Industrie sind auf der ganzen Welt bekannt und werden von unseren Kunden sehr geschätzt. Das WEICON-Sortiment von über 400 Produkten umfasst Kleb-und Dichtstoffe, Sprays, Montagepasten
und Hochleistungsfette sowie Abisolierwerkzeuge. Somit können wir eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen bedienen – sei es in der Produktion, Reparatur, Wartung oder Instandhaltung. Dabei sind ein sehr hoher
Qualitätsanspruch sowie eine individuelle und maßgeschneiderte Betreuung unser Versprechen an Sie.
Alle bei Mercateo erhältlichen WEICON-Produkte finden Sie in der WEICON-MARKENWELT »