Mit einer Ellenbogenbandage unterstützen Sie den Ellenbogen
Die Ellenbogenbandage dient der Entlastung, der
Immobilisierung oder dem Schutz des Ellenbogens, je nachdem aus welchem Grund die Bandage getragen wird. Da der Ellenbogen ein Gelenk ist, das aus drei Teilgelenken und jede Menge von Muskeln und Sehnen besteht, ist auch der Schwerpunkt des Ansatzes der optimalen
Bandage von Fall zu Fall unterschiedlich.
Kurzübersicht zum Ellenbogen
Das Besondere beim Ellenbogen ist, dass das Gelenk den Oberarmknochen sowie die Elle und Speiche als Unterarmknochen verbindet. Im Ellenbogengelenk kann der Arm gebeugt oder gestreckt werden. Bereitet hier eine Bewegung Schmerzen, kann man den Winkel des Beugens und Streckens mittels eingearbeiteter Kreuzbänder an der Ellenbogenbandage einstellen und beschränken oder eine integrierte Schale nutzen, die nur einen gewissen Bewegungsspielraum zulässt.
Dreht man die Hand nach innen oder außen, wird die Speiche wie ein Drehgelenk an der Elle und im Ansatz zum Oberarmknochen bewegt. Verursacht diese Bewegung Schmerzen, besitzt die Ellenbogenbandage meist eine stützende Verstärkung, die ringförmig knapp unter dem Ellenbogen verläuft. Sind dagegen, wie beim Tennis- oder Golferarm, die Sehnenansätze zum Unterarm oder der Hand gereizt oder entzündet, leiten eingearbeitete Pelotten den Druck sanft auf diesen Bereich und helfen damit den Schmerz zu lindern oder auch Schwellungen zu reduzieren.
Zur allgemeinen Unterstützung von Muskeln und Sehnen oder dem Bindegewebe bei Verspannungen sind gleichmäßig dehnbare Bandagen von Vorteil.
Wann eine Ellenbogenbandage zu empfehlen ist
Nach Blutergüssen im Gelenk, als Folgebehandlung nach Operationen und ansonsten bei Entzündungen, Verspannungen der Muskeln und des Bindegewebes, Verdrehungen, Stauchungen, Prellungen oder Arthrose ist eine Ellenbogenbandage zu empfehlen. Die Ursachen hierfür reichen je nach Auswirkung von Abnutzungserscheinungen über Unfälle bis hin zu Sportverletzungen. Von Leistungssportlern werden Ellenbogenbandagen auch gerne präventiv eingesetzt, um einer Überlastung des Gelenks beim Training vorzubeugen.
Auf gute Tragfähigkeit achten
Das Material der Ellenbogenbandage sollte dehnbar, hautfreundlich, weich, atmungsaktiv und schmutz- oder wasserabweisend sein, wenn man die Bandage im Außenbereich zur Arbeit nutzt. Die passende Größe hat entscheidenden Einfluss auf ein gute Tragfähigkeit. Wird die Ellenbogenbandage öfter an- und abgelegt, muss der Vorgang einfach und schnell sein. Bandagen können auch am Handgelenk oder am
Rücken eingesetzt werden.