Der Emaillelack - zum Auffrischen oder Reparieren
Emaillelack wird zum Auffrischen alter und abgenutzter Oberflächen von Wannen, Duschtassen oder Waschbecken genutzt. Mit vielen Produkten kann man auch den Fliesen einen neuen Anstrich verleihen oder schlicht kleine abgeplatzte Emaillestücke ausbessern. Manche arbeiten auch Küchenoberflächen von Weißwaren wie Herdoberflächen oder Kühlschränken nach, um ihnen ein neues Aussehen zu vermitteln. Ein gepflegtes Aussehen der Bad- und Küchenoberflächen sind nicht nur in der Hotellerie und in der Vermietung von Ferienhäusern wichtig, sondern in jedem Unternehmen, das einen gepflegten Eindruck in der Küche, Kantine oder den WC-Anlagen hinterlassen will.
Emaillelack zum Auffrischen
In diesem Fall wird meist so genannter Badewannenlack als Emaillelack angeboten, der entsprechend aufgesprüht, aufgepinselt oder aufgerollt werden kann. In diesem Fall müssen Sie auf die Verträglichkeit der Materialien achten, damit nicht etwa eine Acrylwanne vom
Lack aufgefressen wird. Für Fliesen gibt es spezielle Fliesenlacke.
Emaillelack zum Reparieren
Hierbei können Sie zwischen unterschiedlichen Sets wählen. Es gibt kleine Tuben mit einem unverwechselbaren Emailleanblick, mit dem man kleine Löcher in mehreren Schritten zupinseln kann und später Unebenheiten einfach abschmirgelt. Andere Hersteller bieten konkret Spachtelmasse an, die später mit einem Emaillelack überzogen wird. Die Reparatur dient dazu, ein Rosten des Untergrunds unter der Email-Beschichtung zu vermeiden und gleichzeitig optische Mängel zu beheben.
Emaillelack in allen gängigen Sanitärfarben
In der Regel erhalten Sie Emaillelack in allen gängigen Sanitärfarben. Sollten die Farben der Sanitärartikel abweichen, können Sie einen Fachmann mit der Reparatur beauftragen, der auch abweichende Farbtöne mischen und einsetzen kann. Die Reparatur ist in der Regel kostengünstiger als der Tausch eines geringfügig beschädigten Waschbeckens oder einer kaputten Wanne.
Tipps zur Verarbeitung
Tipps zur Verarbeitung finden Sie in der Anleitung des Herstellers. Will man kleine Löcher heilen und hat eine kleine Tube Reparaturmittel, macht sich ein kleiner Schaber oder
Spachtel mit einer glatten Kante bezahlt, um die Oberfläche glatt zu ziehen. Zum
Pinseln oder Rollen größerer Flächen bedarf man hingegen entsprechende Hilfsmittel. Wer mit Sprühlack umgeht, muss einiges Geschick haben, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.