Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Elektronische Pipettierhelfer

  Elektronische Pipettierhelfer  (45 Angebote unter 30.830.843 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektronische Pipettierhelfer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektronische Pipettierhelfer
^

Mit dem elektrischen Pipettierhelfer schnell und ergonomisch pipettieren

Die elektrischen Pipettierhelfer sind Akku-Geräte, die vom Aufbau her einer Pistole ähneln, wobei die Pipette im vorderen Bereich des Auslaufes eingesteckt wird. Der Vorteil gegenüber manuellen Pipettierhilfen ist, dass die elektronischen Pipettierhelfer einhändig bedient werden können. Im Gegensatz zu den Mehr-Kanalgeräten handelt es sich hier jeweils um Einkanalgeräte, die nicht auf Mikroliterbasis, sondern im Milliliter- Bereich arbeiten und für das kleinvolumige Pipettieren bis ca. 100 oder 200 Milliliter vorgesehen sind.

Die Regulierung der Pipettiergeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit wird durch die Pumpe elektronisch über zwei Schalter für Ansaugen und Ablassen geregelt. Hier kann man darauf achten, wie schnell das Gerät arbeitet und ob eine stufenlose Regulierung möglich ist. Eine Menge von 50 Milliliter in 10 Sekunden gilt für Pipetten als schnelle Füllzeit. Zudem kann man die Pipette nach Gebrauch ablaufen lassen oder auch ausblasen.

Das Gewicht

Die Pipettierhelfer wiegen ca. 200 Gramm. Je leichter ein Gerät ist, desto länger und ergonomischer lässt sich damit arbeiten, wenn es handlich ist und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung vorliegt. Manche elektronischen Pipettierhelfer in Pistolenform lassen sich auf der vorderen Seite abstellen, wodurch man eine Kontamination des Pipettenadapters vermeidet. Andere gerade Pipettenhelfer werden in einen Halter gestellt.

Was man bei der Nutzung der elektrischen Pipettierhelfer beachten sollte

Um eine Verschmutzung des elektronischen Pipettierhelfers zu vermeiden, ist ein Rückschlagventil bzw. auch eine Filtermembran am Pipettenadapter vorteilhaft. Unterschiedliche Farben für den Pipettenadapter erleichtern ferner die Verwendung für verschiedene Medien. Die Pipetten unterscheiden sich auch vom Material und vom Durchmesser her, daher sollte man auf die Eignung des Gerätes für Glas- und Kunststoffpipetten von z.B. 0,1 bis 200 Milliliter achten. Praktisch ist, wenn man den pistolenförmigen Pipettierhelfer in einem Wandadapter unterbringen kann, solange man ihn nicht braucht.

Der Akku und Geräteanschlüsse für die Netzstecker

Der Akku hält unterschiedlich lang. Praktisch ist es, wenn der Akku den ganzen Tag ohne Nachzuladen hält, wie es bei einem Nickel-Metallhydrid-Akku der Fall ist. Unterschiedliche Geräteanschlüsse für die Netzladegeräte gibt es zudem meist auf Wunsch vom Hersteller für Australien, Europa, USA, Japan und UK/Irland.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.