Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Einfache Besen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Einfache Besen“
Überbegriffe
Backofenbesen
Diese Besen sind bis 300 °C hitzebeständig.
Drahtbesen
Eignen sich besonders zur Beseitigung von Metallspä­nen, zur Reiniung unem­pfindlicher Oberflächen oder zum Anrauhen von Untergründen.
Gummibesen
Sind ideal zum Abkehren von Staub und Haaren auf besonders glatten Böden und lassen sich durch ein­faches Ausspülen leicht rei­nigen.
Handfeger
Ihr kleiner Helfer zum Auf­nehmen des zusammenge­kehrten Schmutzes.
Kunststoffbesen
Sehr widerstandsfähige, robuste und lange haltbare Besen.
Saalbesen
Insbesondere größere Ob­jekte können mit diesen Besen, die eine Arbeits­breite ab 50 cm haben, leicht und schnell gereinigt werden.
Straßenbesen
Durch die starken Borsten eignen sie sich zur Reini­gung von Außenanlagen bzw. für sehr groben und z. T. festgetretenen Schmutz.
Strohbesen
Nutzen Sie diese robusten Besen z. B. für Stall, Hof, Terasse oder Garten.
Stubenbesen
Der kleine Bruder des Saal­besens, mit einer Arbeits­breite bis 40 cm, ideal für kleinere Flächen.
Universalbesen
Geeignet für Bodenflächen im Innen- und Außenbe­reich
Winkelbesen
Durch seine spezielle Form können Spinnweben und Staubfäden problemlos aus den Ecken entfernt werden.
Zubehör
Besenstiel
Hier findet man den passen­den Stiel zum Besen, in un­terschiedlichen Längen und Materialien.
Stielhalter
Für alle Besen und Schrub­ber mit Flügelschrauben.
Besenhalter
Weitere Informationen zum Thema Einfache Besen
^

Immer sauber und rein

Ein Besen ist ein Gebrauchsgegenstand zum Zusammenkehren von Schmutz und Unrat von Böden. Man unterscheidet zwischen großen Besen mit langem Stiel und kleinen Besen mit kurzem Stiel, den so genannten Handfeger.

Der große Besen

Ein großer Besen besteht heutzutage meist aus einem langen Stiel, der aus Holz, Metall oder Kunststoff bestehen kann. Außerdem besitzt er noch ein Querholz, auch Riegel genannt und die Borsten aus Tierhaaren, Kunststoff oder Pflanzenfasern. Eine besondere Form des langen Besens ist der Rutenbesen. Er besitzt keinen Riegel und ist eine einfachere, früher häufiger verbreitete Form des Besens. Anstelle des Riegels wird ein Bündel Stroh oder Reisig direkt mit Hilfe von Draht oder Schnur am Holzstiel befestigt.

Es gibt eine große Zahl von Besen für spezielle Einsatzzwecke, deren Anwendungsgebiet man meist dem Namen des Werkzeugs entnehmen kann: so gibt es für den Außenbereich Straßenbesen und Terrassenbesen sowie für den Innenbereich die Stubenbesen und Saalbesen. Für die Reinigung von stark verschmutzten Industrieböden bieten sich Drahtbesen an, die auch zum Zusammenfegen von Metallspänen geeignet sind.

Der Handfeger

Bei dem Handfeger, dem kleinen Besen, ist ein kurzer Stiel direkt am Riegel in Längsrichtung befestigt. Zum Handfeger gehört immer eine Kehrschaufel zum Aufnehmen des Unrates. Die Borsten des kleinen Besens können aus Rosshaar, PVC, Pflanzen- Blatt- und Wurzelfasern oder Perlon bestehen.

Besondere Form: Schraubbesen

Der Schraubbesen besitzt ein kurzes Gewinde am unteren Teil des Besenstiels. Der Besenstiel wird damit in den Schaft des Riegels geschraubt und so mit ihm verbunden, dass der Besen als Reinigungsgerät genutzt werden kann. Dieses Modell hat den Vorteil, den Riegel bei normalem Verschleiß austauschen zu können. Somit wird ein wichtiger Beitrag zur Müllvermeidung und Schonung von Ressourcen geleistet.

Der Besen im Brauchtum

Schon bei den alten Römern wurde dem Besen eine besondere Kraft zugeschrieben. So fegten Hebammen mit einem gesegneten Besen die Schwelle des Hauses indem eine Geburt stattfinden sollte, um böse Einflüsse fernzuhalten. Im Mittelalter galt der Besen als Fluggerät der Hexen. Aus dieser Vorstellung heraus entstanden viele Aberglauben.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.