DVB-T-Antenne für besten terrestrischen Fernsehempfang
Antennen sind für einen Fernsehempfang meist unabdingbar, wobei zwischen verschiedenen
TV-Antennen unterschieden werden kann. DVB-T-Antennen sind für den terrestrischen Fernsehempfang unentbehrliche Komponenten, da keine Empfangsanlage ohne sie funktioniert. Die Antennen empfangen das DVB-T-Signal im UHF- und VHF-Frequenzbereich. Dementsprechend wird eine Vielzahl unterschiedlicher DVB-T-Antennen für jeden Einsatzzweck und jede Lokalität angeboten.
Bauformen
Für den Einsatz in geschlossenen Räumen
In geschlossenen Räumen benötigen Antennen kein wetterfestes Gehäuse und können daher wesentlich kompakter gebaut werden. Am Markt verfügbar sind für den Inneneinsatz:
- Stabantennen, die teils ausziehbare Elemente besitzen und für die Wandmontage gedacht sind;
- Stabantennen, die frei im Raum aufgestellt werden können und einen Magnetfuß aufweisen;
- Ovalantennen, die als Runddipolantennen ausgelegt sind und ebenfalls über einen Standfuß verfügen;
- Bilderrahmenantennen, die in einen Fotorahmen integriert sind;
- Standantennen, die in einem Gehäuse untergebracht sind und daher weniger auffällig im Raum aufgestellt werden können.
Alle Antennenarten sind als passive und aktive Antennen (mit eingebautem Verstärker) erhältlich. Die Antennen werden ausschließlich über normierte F-Stecker an den
Receiver angeschlossen.
Für den Außeneinsatz
Außenantennen können im dezenten Gehäuse angeboten werden oder als Mastantenne, die wie eine analoge Antenne auf dem Dach an einem Mast angebracht wird. DVB-T-Antennen im Gehäuse eignen sich auch zur Wandmontage. Das Gehäuse ist entsprechend wetterfest ausgelegt. Teilweise sind die Außenantennen auch mit einem Schwanenhals zur Montage ausgestattet, der eine möglichst optimale Ausrichtung gestattet. Da diese Antennen den horizontalen und vertikalen Empfang der Signale erlauben, müssen die Antennen beim Empfang unterschiedlich polarisierter Sender nicht jedesmal neu ausgerichtet werden.
Aktive Antennen
Aktive DVB-T-Antennen sowohl für den Innen- wie auch den Außeneinsatz sind mit einem integrierten Verstärker ausgestattet. Dieser ermöglicht eine Verstärkung des Empfangssignals von teils mehr als 40 dB, so dass Sie auch in ansonsten empfangsschwachen Gebieten ein gutes Signal erhalten. Hochwertige aktive DVB-T-Antennen sind zudem mit einem sogenannten Band-Stop-Filter ausgestattet, der Signalstörungen durch DECT-Telefone und Mobiltelefone nach dem GSM-Standard vermeidet. Insbesondere bei Außenantennen, die in stark störsignalgefährdeten Bereichen angebracht werden (beispielsweise unmittelbar an stark befahrenen Straßen), empfiehlt es sich beim Kauf, auf ein Modell mit Band-Stop-Filter zu achten. Aktive DVB-T-Antennen benötigen zudem eine Energiequelle zum Betrieb des Verstärkers. Oftmals ist dazu ein externes Netzteil nötig, einige Modelle beziehen jedoch ihre Betriebsenergie aus der 5V-Spannung des Receivers. Bei Antennen für den Außeneinsatz kann es daher unumgänglich sein, zusätzliche Kabel zur Energieversorgung zu verlegen.
Sonderausstattungen
Viele DVB-T-Antennen sind auch für den Empfang von FM-Sendern konzipiert. Sie können bei Nutzung einer solchen Antenne, insbesondere dann, wenn die Antenne über einen eingebauten Verstärker verfügt, Ihren UKW-Empfang deutlich verbessern. Diese Antennen weisen, wenn sie für den Inneneinsatz ausgelegt sind, meist noch zwei Stabantennen zusätzlich zur DVB-T-Antenne auf. Für die Suche von DVB-T-Progammen kann ein
DVB-T-Finder eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um einen regelbaren Eingangspegel; mit diesem Messgerät können DVB-T-Antennen optimal ausgerichtet werden.
Spezielle DVB-T-Antennen für Personal Computer
Speziell für die Nutzung am Personal Computer sind aktive DVB-T-Antennen erhältlich, die mit den DVB-T-Empfängern im Computer harmonieren. Die Antennen weisen wie ihre großen Geschwister einen eingebauten Verstärker auf, der jedoch mithilfe eines USB-Steckers mit der nötigen Energie direkt vom PC aus versorgt wird. Es ist dazu ein High-Power-USB-Anschluss am Computer vonnöten. Die Antennen werden teilweise an die Einschubkarte im PC über ein spezielles Gewinde angeschraubt, teils können sie jedoch auch über ein Kabel angeschlossen und frei im Raum aufgestellt werden.