Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Dusch-Set

  Dusch-Set  (1.579 Angebote unter 30.808.241 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dusch-Set“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dusch-Set"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   106   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dusch-Set
^

Brause-Sets für ein perfektes Duscherlebnis

Duschen ist nicht nur zur Körperhygiene da, es hat verschiedene Nebeneffekte wie Entspannung und Stimulation der Haut. Massagen mit wohltemperiertem Wasser nach einem langen Arbeitstag sorgen dafür, dass der Stress abfällt und man neue Energie tankt. Nach einer ausgiebigen Dusche fühlt man sich wie neu geboren.
In der Haustechnik sind Brause-Sets ein wichtiger Bestandteil, um Badezimmer auszustatten und Installationen durchzuführen. Dabei ist eine gute Beratung wichtig. Nicht nur, dass es um Design geht, viele weitere Aspekte sind zu berücksichtigen. Eröffnen Sie Ihren Kunden bei der Anschaffung des richtigen Sets neue Horizonte und werden Sie so neben dem Installateur zum Partner und Berater. Zufriedene Kunden werden sich immer wieder gern an Sie erinnern.

Brause-Sets und ihre Bestandteile

Je nach den Voraussetzungen, sei es bei einer Badsanierung oder bei einem Neubau, kommt es auf den Umfang der Brausegarnitur an. Prüfen Sie zuerst, ob bereits eine Mischbatterie vorhanden und ob diese optimal nutzbar ist. Dabei beginnt bereits die erste Hürde in der Auswahl. Weiterführend ist zu berücksichtigen, ob die Brausegarnitur für die Badewanne oder die Dusche angeschafft und in welchem Winkel zum Körper die Bestrahlung mit Wasser vorgenommen werden soll. Außerdem sollten Sie sich vor dem Kauf fragen, ob das Design eine Rolle spielt. Sollen Zusatzfunktionen vorhanden sein oder vielleicht sogar eine Zusatzausstattung? Aus welchem Material soll das Brause-Set insbesondere der Duschkopf und Schlauch bestehen?

Mischbatterie

Zunächst ist es wichtig, ob eine Mischbatterie vorhanden ist. Sollte dies der Fall, können Sie auf diesen Bestandteil des Brause-Sets verzichten und sich für ein Set ohne Armatur entscheiden. Ist die Mischbatterie defekt oder fehlt, was vor allem im Neubau und bei kompletten Umbauten der Fall ist, empfehlen wir, gleich ein Komplettset zu erwerben, um ein optimales Zusammenspiel in Funktion und Design für die einzelnen Bestandteile zu gewährleisten.

Einhandarmatur und Thermostat

Einhandarmaturen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Hebel haben, über den der Wasserzufluss gesteuert wird. Über diesen Hebel wird auch die Temperatur eingestellt. Armaturen, die beidhändig zu bedienen sind, verfügen über Drehknöpfe. So wird der Zufluss von Kalt- und Warmwasser getrennt gesteuert und die Zuleitung einzeln freigegeben. Besonders zu empfehlen sind Mischbatterien mit verbautem Thermostat, denn hierbei bietet sich eine ganz besondere Möglichkeit. Man kann durch einmalige Einstellung und Vorgabe der Temperatur sicher sein, das man sich weder verbrüht noch ein zu kalter Wasserstrahl auf die Haut trifft. Die Temperierung erfolgt automatisch und man muss nur noch die Wasserstrahlstärke einstellen.

Feststeller

Feststeller sind besonders wichtig, wenn das Brause-Set im Wanneninstallationsbereich eingesetzt werden soll. Dabei wird bestimmt, ob das Wasser aus dem Hahn oder aus der Brause fließt. So kann manuell gesteuert werden, welches Element der Armatur genutzt werden soll. Durch die Feststellung wird gewährleistet, dass nach einmaliger Einstellung die Auswahl auch so bleibt und man sich nicht beim Duschen abmühen muss.

Brausestange oder Wandhalterung

Ob man eine Brausestange oder eine Wandhalterung im Brause-Set bevorzugt, hängt vom individuellen Einsatz der Brausegarnitur ab. Im Bereich der Dusche ist eine Brausestange durchaus sinnvoll, da man bei Handbrausen den Duschstrahl eher von oben genießen möchte. Durch die Wandhalterung kann die Höhe der Brause optimal angepasst werden. Beim Betrieb an und in der Badewanne bevorzugt man die Wandhalterung. So wird die Handbrause nur eingesetzt, wenn Sie gerade nicht in Verwendung ist. Ansonsten wird beim Bad in der Wanne die Brause meist von Hand geführt.

Brauseschlauch

Um die Brause optimal positionieren zu können, gilt es, auf die Länge des Brauseschlauchs zu achten. Bei Duschen ist es von Vorteil, einen recht langen Schlauch zu wählen, da die Bedienelemente der Mischbatterie leicht zugänglich sein und die Brause weiter oben angebracht werden soll. Im Bereich der Wanne sieht das Ganze etwas anders aus - ein zu lang gewählter Brauseschlauch stört schnell und verdreht sich leicht.
Die Materialauswahl ist ebenfalls wichtig. Eine gute Kunststoffisolation hilft, eine Wärmedämmung herzustellen und Verbrennungen zu vermeiden. Ein mit Kunststoff überzogener Brauseschlauch ist auch weniger gegen Verkalkungen anfällig und lässt sich viel leichter reinigen. Welche Farbgebung Sie wählen, obliegt Ihnen. In Krankenhäusern verwendet man beispielsweise oft einen weißen Schlauch, Verschmutzungen werden besonders schnell erkannt und es passt zur relativ sterilen Atmosphäre.

Handbrause oder doch lieber fester Duschkopf

Ob Sie eine Handbrause wählen oder aber eine Festinstallation eines Wandduschkopfes bevorzugen, hängt vom eigenen Geschmack aber auch von der Verwendung ab. In Schwimmbädern, bei Duschen an Stränden oder aber in Sportstätten werden häufig Wandduschköpfe verbaut. Diese befinden sich außer Reichweite und lassen sich nicht entfernen. Der Vorteil hierbei ist ein exakter, vorgegebener Duschbereich, das beugt Beschädigungen vor. Diese Duschköpfe sind allerdings eher in öffentlichen Duschen vorhanden, da sie wenig Individualität versprechen.
Handbrausen können genau dahin justiert werden, wo gerade geduscht werden soll. Eine punktgenaue Massage mit dem Brausestrahl wird so möglich, zusätzlich kann man über Wandhalterungen und die Abnahme der Brause die Höhe selbst bestimmen. Handbrausen haben teilweise zusätzlich den Vorteil, dass man verschiedene Massagestufen einstellen kann, was das Duschen noch angenehmer werden lässt.
Duschpaneele sind das Nonplusultra, in kaum einem Wellnessbereich dürfen Sie fehlen. Sie haben verschieden hoch angebrachte Körperdüsen, welche einzelne Körperregionen gezielt massieren und stimulieren. Ein wunderbares Duscherlebnis.

Duscherlebnisse

Damit das volle Duscherlebnis genossen werden kann, empfehlen wir, Duschköpfe zu wählen, die über unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten im Bereich des Strahles verfügen. So kann man nach den momentanen Bedürfnissen individuell anpassen, welches Duscherlebnis man haben möchte.

  • Regenstrahl, dieser Strahl ist besonders weich. Wie ein leichter Sommerregen wird Ihre Haut verwöhnt, der Ideale Strahl für eine ganz normale entspannende Dusche.
  • Der Normalstrahl bildet ein erfrischendes Duscherlebnis. Sie fühlen sich nach diesem Duschgenuss neu belebt.
  • Bei Verspannungen empfehlen wir den Jetstrahl, so können Sie punktgenau massieren und stimulieren.
  • Der Massagestrahl gibt zusätzlich zu seiner sehr harten Wirkungsweise noch schubweise Wasser frei, so wird eine besondere Anregung das Ergebnis sein.
  • Ein einzelner Strahl, der für besonders gute Durchblutung sorgt, ist der Laminarstrahl.
  • Mit Luft durchsetztes Wasser trifft beim Champagnerstrahl auf Ihre Haut. Ein besonders seidiges Duscherlebnis lässt sich so verwirklichen.

Materialwahl beim Brausekopf

Durch den Brauskopf fließt das Wasser. So entstehen leicht Verschmutzungen und Ablagerungen. Silikonbeschichtungen sorgen dafür, dass diese schnell und zuverlässig durch einfaches Abwischen entfernt werden können, ohne scharfe Reinigungsmittel zu verwenden. Verkalkungen gehören so im Außenbereich der Vergangenheit an.
Antikalksysteme sorgen dafür, dass auch im inneren Bereich des Brause-Sets keine Kalkablagerungen entstehen. Ein solches System sollte unbedingt vorhanden sein, dadurch wird Ihre Brausegarnitur langlebiger. Verchromte Armaturen und Brause-Sets haben den Vorteil, dass sie sehr dekorativ sind. Es entsteht ein hervorragender Glanz. Die Brausegarnituren lassen sich leicht reinigen, da die Oberfläche makellos glatt ist. Ein weiterer Vorteil der Verchromung ist die hohe Korrosionsbeständigkeit. Die Sets werden schließlich im Feuchtbereich eingesetzt und sollen lange funktionstüchtig und attraktiv sein.

Extras

Ein paar wenige Brause-Sets haben integrierte LED in den Duschköpfen. Dadurch werden beim Duschen zusätzliche Sinne stimuliert. Der Wasserstrahl erhält eine oder wechselnde Farben je nach Stimmung oder Ziel. Absolute Harmonie ist das Ergebnis.
Seifenschalen und Halterungen für Duschbad oder Shampoo werden bei einigen Brause-Sets gleich mit geliefert. Dadurch sind alle Bestandteile im Duschbereich vom Design her aufeinander abgestimmt und dem unbeschwerten Wasserspaß steht nichts mehr im Weg.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.