| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Druckkuli | | | Druckkugelschreiber, das vielgeliebte Schreibgerät
Druckkugelschreiber sind die wohl weltweit am häufigsten verwendeten Schreibgeräte. Seit seiner Entwicklung in den 1940er Jahren trat der Kugelschreiber in nur wenigen Jahren seinen Siegeszug um die Welt an und löste Bleistifte, Füllfederhalter und andere Tintenschreiber ab. Die Einfachheit der Handhabung, das saubere Schriftbild und der vergleichsweise geringe Preis waren von Beginn an überzeugende Argumente für den Kugelschreiber. Die Mine des Druckkugelschreibers tritt erst durch einem Druck auf das bewegliche Endstück aus dem Schaft aus. Durch diese Mechanik wird das unbeabsichtigte Verschmutzen von Kleidungsstücken verhindert. Gleichzeitig wird die Mine vor dem Austrocknen geschützt. Wird die Mine allerdings durch eine Drehbewegung im Gehäuse versenkt, spricht man von einem Drehkugelschreiber.
Druckkugelschreiber im Berufsalltag
Wohl kaum ein Beruf kommt vollkommen ohne Kugelschreiber aus. Er ist daher nicht einfach das typische Schreibgerät für die Verwendung im Büro. Auch ein Bäckermeister, ein Maurer, ein Klempner, jeder Arzt und jede Krankenschwester benötigen immer wieder einen Kuli für Notizen und Unterschriften. Berufsbilder, in denen das Schreiben dominiert, verfügen über eine Auswahl verschiedener Modelle, die in unterschiedlichen Farben schreiben. Im technischen Bereich sind darüber hinaus Kugelschreiber mit Minen für unterschiedliche Strichstärken verbreitet.
Druckkugelschreiber in verschiedenen Ausführungen
Wie die meisten Schreibgeräte sind auch Druckkugelschreiber in verschiedenen Varianten erhältlich. Sie unterscheiden sich beispielsweise bezüglich der Schreibfarbe (schwarz, blau oder auch grün), sind einfarbig oder mehrfarbig erhältlich. Auch in der Strichstärke gibt es Unterschiede. So sind Minen erhältlich, die für feine Linien sorgen, aber auch dicke Linien erzeugen können.
Druckkugelschreiber sind beliebte Werbegeschenke
Es gibt nur wenige Gegenstände, die sich so gut als Werbemittel eignen, wie die preisgünstigen Druckkugelschreiber. Der Schaft des Stiftes bietet ausreichend Platz für markante Werbeaufdrucke. Die Vielfalt an Formen und Farben lässt sich problemlos dem Corporate Design des Unternehmens anpassen und jeder kann ihn gebrauchen. Da Werbekugelschreiber obendrein häufig den Besitzer wechseln, tragen sie in außergewöhnlicher Weise zur Verbreitung der Werbebotschaft und zur Bekanntheit des Unternehmens bei. Daher wurde der Druckkugelschreiber schon in den 1950er Jahren als Werbegeschenk entdeckt.
|
|
| | | |