Das Doppler-Papier als Registrierpapier für Gefäßdoppler
Das Doppler Papier ist ein Registrierpapier für
Gefäßdoppler. Auf diesem Papier können die Ergebnisse der
Sonografie ausgedruckt und aufbewahrt werden.
Das professionelle Doppler-Papier
Doppler Papier dient dem Druck der während einer Dopplersonografie erhaltenen Daten. Der Ausdruck auf Registrierpapier erfordert ein optimales Zusammenspiel des Druckers mit dem Thermopapier. Dementsprechend sind diverse Doppler Papiere erhältlich, die auf den jeweiligen Drucker spezialisiert sind. Das Papier ist als Rolle oder Faltbuch und in verschiedenen Größen und Blattzahlen erhältlich; bei der Auswahl ist die Herstellerbezeichnung des vorhandenen Gefäßdopplers entscheidend.
Das Registrierpapier sollte vor und nach dem Druck bei Zimmertemperatur gelagert werden. Direkte Sonnenbestrahlung, tiefe und hohe Temperaturen schaden der Papierstruktur und reduzieren die Qualität des Ausdrucks erheblich. Ebenso wird auch die Haltbarkeit reduziert. Nach dem Ausdrucken sollten das Registrierpapier geschützt in einer
Dokumententasche aufbewahrt werden, die frei von Chlor ist.
Bei der Auswahl des Registrierpapiers ist es empfehlenswert, die Hinweise des Herstellers zu beachten. Das Papier sollte für das individuelle Dopplersystem ausgelegt sein um die bestmöglichsten Ausdrucke zu erhalten. Jedes Doppler Papier wirkt sich auch auf die Haltbarkeit des Ausdruckes aus, da es auf den jeweiligen Druckkopf spezialisiert ist.
Gefäßuntersuchung mit Dopplersonografie
Die Gefäßuntersuchung mit Ultraschall gibt die Fließgeschwindigkeit und -richtung des Blutes in den Arterien und Venen wieder. Es dient dem Aufspüren oder Ausschließen von Verengungen im Gefäßsystem. Einige
Doppler sind auf den Einsatz während operativen Eingriffe spezialisiert. Mit einem Gefäßdoppler kann auch das Herz eines ungeborenen Kindes untersucht werden.
Die Dopplersonografie ist eine schmerzfreie und risikolose Untersuchung. Während der Sonografie spürt der Patient einen Druck durch den Gefäßdoppler. Er liegt auf der mit Gel bedeckten Haut auf und sendet über die
Dopplersonde den Ultraschall mit einer bestimmten Frequenz. Treffen diese Wellen auf Blutkörperchen in den Gefäßen, so werden sie mit einer spezifischen Frequenz reflektiert. Diesen Ultraschall nimmt die Dopplersonde auf. Die Werte werden als akustisches oder visuelles Signal wiedergegeben.