Übersicht | "Dachziegelzange"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 1.534,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.677,52* pro Stück |
| |
Schutzkorb für Dachziegelzange 1087 (1 Angebot) Schutzkorb für Dachziegelzange 1087 Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer... |
|
ab € 164,88* pro Stück |
| |
Böcker Alu-Dachziegelzange DZZ 1-200 (1 Angebot) Böcker Dachziegelzangen ermöglichen einen schnellen und wirtschaftlichen Transport von Dachziegeln. Bis zu zwei Ziegelpakete, aus losen, bandagierten oder in Schrumpffolie verpackten Betondachstein... |
|
ab € 2.245,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2.514,53* pro Stück |
| |
Böcker Alu-Dachziegelzange DZZ 2-400 (1 Angebot) Böcker Dachziegelzangen ermöglichen einen schnellen und wirtschaftlichen Transport von Dachziegeln. Durch die Dachziegelzange können bis zu zwei Ziegelpakete ohne Umladen direkt auf das Dach transp... |
|
ab € 3.145,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2.633,51* pro Stück |
| |
Böcker Alu-Dachziegelzange DZZ 3-600 (1 Angebot) Böcker Dachziegelzangen ermöglichen einen schnellen und wirtschaftlichen Transport von Dachziegeln. Durch die Dachzigelzange können bis zu zwei Ziegelpakete ohne Umladen direkt auf das Dach transpo... |
|
ab € 3.019,04* pro Stück |
| |
ESDA Alu-Dachziegelzange 2-350 (1 Angebot) Die ESDA Dachziegelzange ist ein Ziegelzange für Krane und kann problemlos zwei Reihen Tondachziegel greifen. So ist ein schnelles Eindecken der Dachfläche möglich. Ausstattung ESDA Alu-Dachziegelz... |
|
ab € 2.424,21* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Dachziegelzange | | | Dachziegelzangen für mehr Effektivität beim Dachdecken
Dachziegelzangen sind speziell dafür konzipiert, einen einfachen, schnellen und wirtschaftlichen Transport von Dachziegeln oder Betondachsteinen zu gewährleisten. Greifend aufladen, auf das Dach transportieren und entladen wird mit der richtigen Dachziegelzange für jeden Dachdecker zum Kinderspiel. Geringe körperliche Anstrengungen, ein hohes Transportvolumen und eine teilweise durch eine Person mögliche Be- und Entladung sind die Vorteile, die sich im Einsatz auf dem Bau und im Handwerk bezahlt machen.
Die Aufnahmekapazität
Für die Aufnahmekapazität kommt es neben der möglichen Tragkraft auch auf den maximalen Öffnungswinkel der Zange an. Die Tragkraft bestimmt die Masse, die mit der Zange bewegt werden kann. Der Öffnungswinkel hingegen bestimmt die möglichen Abmessungen des Transportgutes. Wichtig ist es zudem, zu berücksichtigen, ob nur stehend gelagerte oder auch liegend gelagerte Ziegel aufgenommen werden können. Durch eine Kombination beider Möglichkeiten erhalten Sie mehr Spielraum in der Anwendung. Achten Sie darauf, dass sowohl lose gelagerte als auch bandagierte und in Schrumpffolie verpackte Ziegel und Dachbetonsteine aufgenommen werden können. Sollen große Dachflächen eingedeckt werden, ist es sinnvoll, Dachziegelzangen auszuwählen, die auch Doppelreihen transportieren können.
Abmessungen
Die Backenlänge und der Backenabstand sind maßgeblich für die maximal mögliche Länge des Transportgutes. Die Eintauchtiefe der Dachziegelzange ist wichtig, wenn es darum geht, welche maximale Abpackhöhe die Ziegelpakete aufweisen dürfen. Die maximale Tragkraft zuzüglich des Eigengewichtes der Dachziegelzange muss bei der Auslegung des zum Einsatz kommenden Hebezeuges berücksichtigt werden. Eingebrachte Halterungen sorgen für die optimale Verbindung dieser Hebehilfsmittel mit der Dachziegelzange.
Sicherheit auf der ganzen Linie
Damit der Transport abgesichert ist, ist es besonders wichtig, auf Schutzkörbe zurückzugreifen. Diese umgeben die Ziegelpakete und schützen sowohl das Transportgut als auch die Mitarbeiter. Es wird ein Verrutschen der Ladung beim Schwenken und Heben der Ziegelzange und dem Absturz von einzelnen Dachziegeln bei losem Transport vermieden.
|
|