Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  computer-adapter  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„computer-adapter“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema computer-adapter
^

Computer-Adapter für universelle Anschlussmöglichkeiten

Computer-Adapter ermöglichen den Anschluss unterschiedlichster Komponenten mit verschiedenen Schnittstellen an Standard-Personal Computer. Die Adapter sind dabei aufgrund der Vielzahl an Schnittstellen und Technologien, die sich in der EDV-Entwicklung über Jahre hin etabliert haben, in nahezu unüberschaubaren Varianten erhältlich. Grundsätzlich lassen sich die Computer-Adapter in einige Gruppen einteilen:

Massenspeicher-Adapter

Sie dienen dazu, unterschiedliche Schnittstellen primär für Festplatten an einem Computer zu schaffen. Aufgrund der rasanten Entwicklung im Segment der Massenspeicher-Technologien haben sich hier vor allem im Laufe der letzten Jahre mehrere, meist nicht zueinander kompatible Standards etabliert. Mithilfe der Adapter können daher neue Schnittstellen-Technologien auch in älteren Personal Computern genutzt werden. Im einzelnen werden folgende Adapter unterschieden:
  • SATA-Adapter;
  • SCSI-Hostadapter;
  • eSATA-Adapter;
  • IDE-Adapter;
  • FireWire-Adapter (auch als IEEE1394-Adapter bezeichnet).
Diese Computer-Adapter können als Schnittstellen-Einsteckkarten für den Einbau in einen Personal Computer konzipiert sein, jedoch auch als Kabeladapter für die interne oder externe Verwendung verfügbar sein. Für Notebooks sind zudem Massenspeicher-Adapter für verschiedene Schnittstellen in Gestalt von PCMCIA-Karten erhältlich, die wiederum unterschiedliche Standards der PCMCIA-Spezifikation abdecken (PCMCIA mit 16 Bit, CardBus mit 32 Bit, ExpressCard mit 64 Bit) und in einen dafür vorgesehenen Einschub im Gehäuse des Notebooks gesteckt werden.

Eingabegeräte-Adapter

Um Eingabegeräte wie Tastatur und Maus an einen handelsüblichen Personal Computer anschließen zu können, sind in aller Regel entsprechende Buchsen vorhanden. Im Laufe der Jahre haben sich jedoch auch in diesem Bereich unterschiedliche Standards herausgebildet, die den Einsatz eines Eingabegeräte-Adapters sinnvoll erscheinen lassen, wenn die neue Tastatur oder Maus über einen anderen Anschluss verfügt, als ihn der Computer bietet. Daher sind grob unterteilt folgende Adapter für Eingabegeräte erhältlich:
  • PS/2-Adapter;
  • Maus-Adapter;
  • Tastatur-Adapter;
  • USB-Adapter.
Die Eingabegeräte-Adapter sind in aller Regel als Kabel- oder Steckeradapter für stationäre Computersysteme konzipiert. Für mobile Rechner sind wiederum für PCMCIA-Einschübe spezielle Steckkarten erhältlich, die die entsprechende Schnittstelle aufweisen.

Kommunikations-Adapter

Speziell für die Kommunikation mit anderen Geräten werden Adapter angeboten, die unterschiedliche Welten miteinander vernetzen. Hierzu zählen

Adapter für Ausgabegeräte

In diese Kategorie fallen Computer-Adapter, die Schnittstellen für Ausgabegeräte bereitstellen. Dazu zählen unter anderem:
  • Centronics-Adapter (auch IEEE1284-Adapter genannt) zum Anschluss paralleler Drucker;
  • D-Sub-Adapter (zur Bereitstellung serieller Schnittstellen).

Spezialfall PCMCIA-Adapter

Hierbei handelt es sich um Einsteckkarten für mobile Computersysteme. Die Adapter sind in drei unterschiedlichen Spezifikationen erhältlich (PCMCIA, CardBus und ExpressCard) und stellen entsprechende Schnittstellen zur Verfügung, die alle oben genannten Bereiche abdecken. Zusätzlich können PCMCIA-Adapter auch noch zusätzliche Funktionalitäten bieten: Im Falle von sogenannten Combo-Karten werden meist mit einem einzigen PCMCIA-Adapter mehrere Technologien vereint. Combo-Karten sind beispielsweise als kombinierte WLAN- und UMTS-/HSPA-Karte erhältlich oder auch als kombinierte USB-/FireWire-Karte. Diese Bündelung von unterschiedlichen Schnittstellen auf einer Karte hat den Vorteil, dass für verschiedene Anschlusstechnologien nicht mehrere gesonderte PCMCIA-Adapter genutzt werden müssen. Somit wird auch nur ein einziger Einschub benötigt, was insbesondere bei Subnotebooks, die meist lediglich über einen Erweiterungsschacht verfügen, von Nutzen ist.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.