Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  usb-adapter  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema usb-adapter
^

USB-Adapter für nahezu unbegrenzte Konnektivität

Der USB-Standard zum Anschluss unterschiedlichster Komponenten an einen Personal Computer hat sich seit nunmehr rund zehn Jahren nachhaltig durchgesetzt. USB-Adapter erleichtern dabei die Nutzung auch solcher Geräte, die ursprünglich nicht zur Verbindung mit einer USB-Schnittstelle gedacht waren. Die Adapter sind in folgenden Ausführungen erhältlich.

USB-Adapterkits

USB-Adapterkits sind Verlängerungskabel, die teils mit einer automatischen Kabelaufwicklung ausgestattet sind. Sie werden meist mit USB-A- und USB-B-Steckern geliefert sowie mehreren Aufsatzadaptern, die diese Kabel universell einsetzbar machen. Neben herkömmlichen Adaptern werden auch solche nach Mini-USB-Spezifikation mitgeliefert. Dabei können je nach Kabelbeschaffenheit auch ältere Verlängerungskabel für den neuen USB 3.0-Standard verwendet werden. Hochwertige USB-Adapterkits für den professionellen Einsatz werden in einem widerstandsfähigen Nylon-Etui geliefert, das auch sämtliche Aufsatzstecker aufnimmt. Damit hat der Techniker oder Administrator in jedem Fall das passende Kabel zur Hand.

USB-Konverteradapter

Sie ermöglichen den Anschluss von Geräten und Komponenten mit „fremden“ Schnittstellen an ein USB-Interface. Zu den am häufigsten anzutreffenden Konverteradaptern gehören USB- auf VGA-Wandler. Diese USB- auf VGA-Wandler gestatten den Anschluss eines oder zweier Monitore an eine USB-Schnittstelle. Mit Hilfe einer entsprechenden Treibersoftware, die sich im Lieferumfang des Adapters befindet, können die am Wandler angeschlossenen Bildschirme auch Sonderfunktionen wie beispielsweise das Drehen des Bildschirminhaltes um 90 Grad ausführen. Teilweise werden die USB- auf VGA-Adapter zusätzlich mit einer DVI-Schnittstelle ausgeliefert und können somit auch rein digitale Flachdisplays ansteuern, die nicht über einen analogen VGA-Anschluss verfügen. Die Adapter können unabhängig von ihrer Schnittstelle in aller Regel Displays mit hohen Auflösungen bis hin zu UXGA (1.600 x 1.200 Punkte) nutzen.

USB- auf RS232-Adapter für serielle Peripheriegeräte

USB- auf RS232-Adapter ermöglichen es, über die USB-Schnittstelle am Personal Computer auch solche Peripheriegeräte zu betreiben, die nur über ein serielles Interface verfügen. Die seriellen Schnittstellen können dabei meistens sowohl nach RS232-, als auch nach RS422- und RS485-Spezifikation ausgelegt sein. Damit ist es beispielsweise möglich, Steuerungen für Industriemaschinen, die ausschließlich per serieller Schnittstelle programmiert werden, mit einem handelsüblichen aktuellen Notebook zu modifizieren.
Während die USB- auf RS232-Adapter für den mobilen Einsatz in Gestalt eines kleinen, am Notebook aufzusteckenden Adapters ausgeführt sind, können beim stationären Einsatz auch externe Adapter eingesetzt werden. Diese befinden sich meist in einem massiven Metallgehäuse mit Befestigungsvorrichtungen und bieten bis zu acht serielle D-Sub-Buchsen mit neun Polen. Über ein aus dem Gehäuse herausgeführtes USB-Anschlusskabel wird die Verbindung zum Steuercomputer hergestellt. Durch entsprechende Aufsatzstecker sind bei den seriellen Wandlern auch Verbindungen über 25-polige Anschlusskabel möglich.

USB- auf Gameport-Adapter für Gamer

Für Spielernaturen sind USB- auf Gameport-Adapter erhältlich, die es ermöglichen, analoge Joysticks oder Lenkräder an einen Computer mit USB-Buchse anzuschließen.

Combo-USB-Adapter

Combo-USB-Adapter gestatten den Anschluss mehrerer unterschiedlicher Geräte an einen einzigen USB-Wandler. Mit diesen Combo-Adaptern können Sie beispielsweise einen VGA-Monitor oder ein Flachdisplay und ein Netzwerk über ein Standard-RJ45-Kabel simultan über eine einzige am Computer befindliche USB-Buchse verbinden. Wie für alle anderen USB-Adapter mit Konverterfunktion sind auch hierbei spezielle Treiber erforderlich, die sich im Lieferumfang des Adapters befinden. Die Energieversorgung wird dabei über den USB-Port sichergestellt.

Kommunikationsadapter

Insbesondere für ältere Notebooks, aber auch für Desktop-Computer werden USB-Adapter angeboten, die der drahtlosen Kommunikation dienen. Dazu zählen vor allem Bluetooth- sowie WLAN-Adapter. Die sehr kompakt gebauten Bluetooth-Adapter sind in allen drei Leistungsklassen erhältlich und unterstützen drei verschiedene Sicherheitsmodi. WLAN-Adapter dagegen weisen üblicherweise ein größeres Gehäuse auf, das je nach Standard auch leistungsfähige Antennen beinhaltet. Teilweise werden bei USB-WLAN-Adaptern zusätzlich externe Antennen mitgeliefert, die über einen normierten Mini-Stecker mit dem Adapter verbunden werden und die Sende- und Empfangsleistung deutlich verbessern.
Im Gegensatz zu Bluetooth-Adaptern, die auch problemlos an einem Anschluss nach der USB 1.1-Spezifikation eingesetzt werden können, benötigen moderne WLAN-Adapter nach dem IEEE 802.11a/g/n-Standard zwingend einen High Speed-USB-Anschluss nach Spezifikation 2.0, um das volle Leistungsspektrum ausschöpfen zu können.

USB-Power-Adapter

Diese Adapter bestehen zumeist aus einem herkömmlichen Universalnetzgerät, das zusätzlich über einen USB-Anschluss verfügt, mit dessen Hilfe auch Kleingeräte wie Mobiltelefone oder MP3-Player aufgeladen werden können. Der USB-Power-Adapter lädt über ein handelsübliches Kabel Notebooks auf, wobei spezielle Adapterstecker für die von Hersteller zu Hersteller verschiedenen Stromanschlüsse der mobilen Computer mitgeliefert werden. In aller Regel lassen sich beide Lademechanismen simultan betreiben, ohne dass das Ladegerät überlastet wird. Da die Power-Adapter mit einer automatischen Spannungs- und Frequenzumschaltung ausgestattet sind, können sie weltweit betrieben werden.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.