Bildhalter und seine Vorteile
Um
Bilder oder
Poster aufzuhängen, kann man
Bilderrahmen nutzen, aber auch auf Bildhalter zurückgreifen. Bildhalter sind in der Regel rahmenlos und bestehen aus einem farblosen Rückenteil, einem transparenten Frontteil aus Glas oder Kunststoff sowie aus Rahmenklammern, die den Bildhalter zusammenhalten. Bilder und Poster werden einfach zwischen dem Rücken- und dem Frontteil platziert.
Schnelles Befestigen, einfaches Austauschen
In den meisten Fällen werden die Bilder oder Poster über ein einfaches Clip-System befestigt. Anders als bei Bilderrahmen funktioniert dies mit wenigen Handgriffen und eignet sich somit für das schnelle Befestigen von Bildern sowie für das häufige Auswechseln. Außerdem ist ein Bildhalter aufgrund des fehlenden Rahmens neutral und passt so zu jedem Bild sowie zu jeder Raumdekoration.
Bildhalter mit dem richtigen Glas
Sie können die Bildhalter mit vielen verschiedenen Glastypen erwerben. Zum einen gibt es das Glas in ganz glatter Form, bei dem Sie einen klaren Blick auf das Bild erhalten. Zum anderen gibt es aber auch ein leicht milchig geschliffenes Glas, bei dem Sie zwar auch einen klaren Blick auf das dahinter liegende Bild haben, aber auch eine zumindest optisch hochwertigere Oberfläche sehen können. Von Vorteil sind auch Bildhalter mit Antireflexglas, da die Bildwirkung bei jedem Lichteinfall optimal funktioniert.