Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Bumper  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Bumper“
Überbegriffe
Bumsinchen
Damit lassen sich Wände und Möbel vor Beschädigungen durch Türklinken schützen.
Türfeststeller
Eine Möglichkeit, eine Tür stets geöffnet zu halten, ideal bei hohem Besucheraufkommen.
Türkeil
Mit diesem Keil verhindert man, dass sich die Tür von selbst schließt.
Türklemmschutz
Weiche Puffer in Form von Schaumstoffstücken oder an die Türklingen hängbaren Kordeln verhindern das Zufallen der Tür.
Bodentürstopper
Werden am Boden befestigt. Damit ist es möglich, eine aufgehende Tür sanft zu stoppen.
Wandtürstopper
Dieser Türpuffer wird an der Wand montiert und verhindert beim Öffnen einer Tür, dass Türklinken etc. beschädigt werden.
Öffnungsbegrenzung
Ermöglicht die Ausführung von Türen ohne störende Türpuffer
Schranktürbumper
Weitere Informationen zum Thema Bumper
^

Türstopper - schont empfindliche Türen

Mit einem Türstopper können Sie Wände, Türgriffe und Fußleisten schonen. Schließlich verhindern Sie damit, dass eine offene Tür gegen empfindliche Oberflächen wie ein Möbelstück, eine Wand oder eine Türklinke schlägt und diese beschädigt. Dagegen sorgen Sie mit einem Türfeststeller oder einem Türkeil dafür, dass die Tür stets geöffnet ist oder sich bei Zugluft nicht schließt.

Bodentürstopper für ein sanftes Stoppen der Tür

Diesen Türpuffer befestigen Sie am Boden beispielsweise mit einer Schraube, die meist im Lieferumfang enthalten ist. So ist es möglich, eine aufgehende Tür sanft zu stoppen. Diese Form der Bodentürstopper können aus Gummi, Edelstahl oder Messing bestehen und mit unterschiedlichen Durchmessern und Höhen lieferbar. Des Weiteren sind neben Modellen, die mit einem Klebepad am Boden befestigt werden, auch Türstopper erhältlich, welche nicht am Boden montiert werden. Aufgrund ihres hohen Eigengewichts halten sie von selbst. So entfällt das Bohren bzw. Schrauben. Ein zusätzlicher Gummiring sorgt für den Schutz der Tür und gewährleistet eine hohe Rutschfestigkeit. Außerdem sind sie flexibel einsetzbar.
Für welches Modell Sie sich entscheiden, hängt auch vom Raum selbst ab, in dem Sie den Türstopper verwenden möchten. Bei einer Fußbodenheizung ist es von Vorteil, selbstklebende Bodentürstopper zu verwenden, da sie nicht mittels Schrauben befestigt werden.

Wandtürstopper verhindert Beschädigungen

Wissen Sie, was ein Bummsinchen ist? Damit bezeichnet man einen kleinen, meist weißen Türpuffer aus Kunststoff, der einen Durchmesser von vier Zentimetern hat und an der Wand befestigt wird. Ein Beschädigung von empfindlichen Oberflächen wird somit beim Öffnen der Tür verhindert, da die Türklinke nicht gegen eine Wand stößt, sondern vom Bummsinchen gestoppt wird. Dieses auch als Eckenbumms bezeichnete Produkt wird an der Wand in Höhe der Türklinke angeklebt. Sie sind eher unauffällig, haben aber eine große Wirkung.
Andere Wandtürstopper bestehen aus Leichtmetall oder Edelstahl und werden mittels Schrauben und Dübel an der Wand befestigt. So gibt es Türstopper in Form einer kurzen Stange, an deren Ende sich ein Puffer aus Gummi befindet. Die Tiefe der Stange stimmt in etwa mit der Tiefe der Türklinke überein, so dass nach der Wandmontage die Tür gestoppt wird, indem das Türblatt gegen den Puffer stößt. Diese Türpuffer eignen sich je nach Modell für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kilogramm.

Türkeile und Türfeststeller halten Türen offen

Türkeile sind ebenfalls praktische Helfer. Dabei wird mit Hilfe eines Keils die Tür aber nicht gestoppt, sondern festgestellt. Dadurch steht diese immer offen und Personen können die Tür passieren, ohne sie jedes Mal öffnen bzw. schließen zu müssen. Das ist besonders praktisch, wenn Sie in Ihrer Firma beispielsweise ein hohes Besucheraufkommen haben oder Sie etwas transportieren und dabei keine Hand frei haben, die Tür zu öffnen. Das schont auch empfindliche Ohren, da das ständige Öffnen und Schließen der Tür entfällt.
Zum Feststellen einer Tür können Sie auch Türfeststeller am Boden montieren. Lieferbar sind diverse Modelle, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Drückt man die Tür gegen den Feststeller, rastet diese mittels Haltewinkel am Fanghaken ein. Möchten Sie die Tür wieder schließen, reicht ein leichter Druck mit dem Fuß auf den Haken. Magnetische Türfeststeller sind eine weitere Möglichkeit, Türen im geöffneten Zustand zu halten. Dabei rastet der Fanghaken nicht ein, sondern wird magnetisch gehalten.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.