Türstopper - schont empfindliche Türen
Mit einem Türstopper können Sie Wände, Türgriffe und Fußleisten schonen. Schließlich
verhindern Sie damit, dass eine offene Tür gegen empfindliche Oberflächen wie ein Möbelstück,
eine Wand oder eine Türklinke schlägt und diese beschädigt. Dagegen sorgen Sie mit einem
Türfeststeller oder einem Türkeil dafür, dass die Tür stets geöffnet ist oder sich bei
Zugluft nicht schließt.
Bodentürstopper für ein sanftes Stoppen der Tür
Diesen Türpuffer befestigen Sie am Boden beispielsweise
mit einer Schraube, die meist im Lieferumfang enthalten ist. So ist es möglich,
eine aufgehende Tür sanft zu stoppen. Diese Form der Bodentürstopper können aus Gummi,
Edelstahl oder Messing bestehen und mit unterschiedlichen Durchmessern und Höhen
lieferbar. Des Weiteren sind neben Modellen, die mit einem Klebepad am Boden befestigt werden,
auch Türstopper erhältlich, welche nicht am Boden montiert werden. Aufgrund ihres hohen
Eigengewichts halten sie von selbst. So entfällt das Bohren bzw. Schrauben. Ein
zusätzlicher Gummiring sorgt für den Schutz der Tür und gewährleistet eine
hohe Rutschfestigkeit. Außerdem sind sie flexibel einsetzbar.
Für welches Modell Sie sich entscheiden, hängt auch vom Raum selbst ab, in
dem Sie den Türstopper verwenden möchten. Bei einer Fußbodenheizung ist es von Vorteil,
selbstklebende Bodentürstopper zu verwenden, da sie nicht mittels Schrauben befestigt werden.
Wandtürstopper verhindert Beschädigungen
Wissen Sie, was ein Bummsinchen ist? Damit bezeichnet man einen kleinen, meist weißen
Türpuffer aus Kunststoff, der einen Durchmesser von vier Zentimetern hat und an der Wand
befestigt wird. Ein Beschädigung von empfindlichen Oberflächen wird somit beim Öffnen der
Tür verhindert, da die Türklinke nicht gegen eine Wand stößt, sondern vom Bummsinchen
gestoppt wird. Dieses auch als Eckenbumms bezeichnete Produkt wird an der Wand in Höhe
der Türklinke angeklebt. Sie sind eher unauffällig, haben aber eine große Wirkung.
Andere Wandtürstopper bestehen aus Leichtmetall oder Edelstahl
und werden mittels Schrauben und Dübel an der Wand befestigt. So gibt es Türstopper in
Form einer kurzen Stange, an deren Ende sich ein Puffer aus Gummi befindet. Die Tiefe der Stange
stimmt in etwa mit der Tiefe der Türklinke überein, so dass nach der Wandmontage die Tür gestoppt wird,
indem das Türblatt gegen den Puffer stößt. Diese Türpuffer eignen sich je nach Modell für Türen mit einem Gewicht
bis zu 40 Kilogramm.
Türkeile und Türfeststeller halten Türen offen
Türkeile sind ebenfalls praktische
Helfer. Dabei wird mit Hilfe eines Keils die Tür aber nicht gestoppt, sondern festgestellt.
Dadurch steht diese immer offen und Personen können die Tür passieren, ohne sie jedes Mal öffnen
bzw. schließen zu müssen. Das ist besonders praktisch, wenn Sie in Ihrer Firma beispielsweise ein
hohes Besucheraufkommen haben oder Sie etwas transportieren und dabei keine Hand frei haben,
die Tür zu öffnen. Das schont auch empfindliche Ohren, da das ständige Öffnen und Schließen der Tür entfällt.
Zum Feststellen einer Tür können Sie auch Türfeststeller am Boden montieren. Lieferbar sind
diverse Modelle, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Drückt man die Tür gegen den
Feststeller, rastet diese mittels Haltewinkel am Fanghaken ein. Möchten Sie die Tür wieder
schließen, reicht ein leichter Druck mit dem Fuß auf den Haken. Magnetische Türfeststeller
sind eine weitere Möglichkeit, Türen im geöffneten Zustand zu halten. Dabei rastet der Fanghaken
nicht ein, sondern wird magnetisch gehalten.