Das Bohrstativ für einen sicheren Halt beim Bau und Reparaturen
Schäden an Kanalnetzen werden häufig durch leckhafte Seitenanschlüsse ausgelöst. Das Bohrstativ wird daher meistens eingesetzt, um sicher und im richtigen Winkel mit
Kern- oder
Diamantbohrmaschinen in Beton- und Kunststoff-Kanalrohre bohren zu können, um andere Rohre anzuschließen. Das Bohren bleibt so einerseits örtlich flexibel, andererseits wird wenig Platz benötigt, weil das Bohrstativ die Führung der Maschine übernimmt.
Vorteile
Mit einer exakten Bohrung zu Kanalrohrmittelachse gewährleistet man eine absolute Dichtigkeit der Anschlüsse und vermeidet damit folgende Reklamationen und Schäden, wie Verstopfungen durch Wurzeleinwuchs oder schlicht Grundwasserverschmutzung durch Versickern von Brauch- und Abwasser. Auch Rohrverformungen und damit Rohrbrüchen und Ablagerungen werden dauerhaft vermieden. Man spart die Verwendung eines Zentrierbohrers oder einer Zentrierstange. Zudem kann das Bohrstativ auch verwendet werden, um Wellrohre aus Edelstahl oder Kunststoff anzubohren.
Auf die Befestigung achten
Das Bohrstativ besitzt neben dem ebenen oder gebogenen Fuß eine zentrale oder zwei seitlich befindliche Stativstangen. Mit einem mittig nach oben gebogenen Fuß hält das Bohrstativ auf Rohren, ohne dass es gesondert befestigt werden muss. Dennoch bleiben vier Stützpunkte, so dass man auch auf ebenen Flächen das Stativ einsetzen kann. Eine formbedingte, verzichtbare Befestigung spart die Rüstzeiten beim Arbeiten, was sich im Lauf der Zeit aufsummiert. Ansonsten macht eine Befestigung der ebenen Sohle am Tisch mit
Schrauben oder Saugnäpfen das Bohrstativ vor dem Umkippen sicher.
Die Höhenverstellung
Die Höhenverstellung der Bohrstative erlaubt das Einspannen diverser Hand- oder Kernbohrmaschinen mit verschiedenen Kronenlängen. Je nach gewünschter Schnitttiefe, sind die Bohrkronen ja relativ lang. Die Höhenverstellung erfolgt via Hebel oder Kurbel. Eine Drei-Griffkurbel erlaubt auch bei schweren Arbeiten einen leichten Umgang mit der
Bohrmaschine.
Die Ergonomie
Das Bohrstativ hat einen weiteren Vorteil für den Mitarbeiter, denn es erlaubt ergonomisches Arbeiten, weil beim Bohren auftretende Vibrationen, Kräfte und Momente weitgehend vom Stativ aufgefangen werden.