Blu ray-Player für originalgetreue Wiedergabe von Videos und Filmen
Nicht nur zum Zwecke der Unterhaltung, sondern auch für Schulungen im Unternehmen oder bei Präsentationen auf Messen und anderen Veranstaltungen lassen sich Blu ray-Player effizient nutzen. Durch ihr hochauflösendes Bildsignal und digitale Audiowiedergabe auf höchstem Niveau geben sie in jeder Situation eine gute Figur ab. Dabei sind die Geräte aufgrund vielfältiger technischer Raffinessen für verschiedenste Anwendungsszenarien ausgelegt.
Grundlegende Merkmale von Blu ray-Playern
Blu ray-Player sind in aller Regel als so genannte Tabletop-Geräte ausgeführt in ähnlicher Größe wie ein flacher HiFi-CD-Player. Sie verfügen über ein eigenes eingebautes Netzteil sowie eine Infrarot-Fernbedienung, die bei manchen Systemen programmierbar ist und somit als
Universal-Fernbedienung auch für Fernseher oder Festplattenrekorder genutzt werden kann.
Anschlüsse und Medien
Damit alle gängigen Komponenten der
Unterhaltungselektronik mit den Blu ray-Playern zusammen betrieben werden können, ist eine Vielzahl von Anschlüssen vorhanden: Neben den obligatorischen HDMI-, Composite Video- und Digital Audio-Schnittstellen finden sich bei hochwertigen Geräten auch RJ45- oder USB-Interfaces, die die Einbindung der Systeme in bestehende EDV-Netzwerke ermöglichen.
Die Medien - üblicherweise alle Formen von CDs, DVDs und
Blu ray-Scheiben - werden über einen horizontal ausfahrenden, motorgetriebenen Schlitten in das Gerät und aus dem Gerät befördert. Blu ray-Player sind meist für die Wiedergabe von Filmen nach dem hierzulande üblichen PAL- und dem US-amerikanischen NTSC-Standard ausgelegt. Sie können Filme und Videosequenzen mit einer HD-Auflösung bis 1080p darstellen und besitzen eine so genannte Upcon-Funktion, die Inhalte mit geringerer Auflösung hochrechnet.
Upcon-Funktion ohne Qualitätsverlust
Da diese Upcon-Funktion niedrig auflösende Filme nicht einfach zoomt, sondern durch eine eingebaute Elektronik mathematisch verbessert, sind keine Qualitätsverluste des Filmmaterials wie beim einfachen Vergrößern festzustellen. Zudem werden durch Sonderfunktionen wie eine eingebaute Video-Rauschunterdrückung optisch problematische Inhalte aufgewertet. Die Geräte können je nach Ausführung mit vielen gängigen hochqualitativen Videoformaten umgehen: Die Palette reicht von DivX und DivX-HD über MPEG-2 und AVCHD bis hin zu H.264-Formaten, die unterstützt werden.
Auch im Audio-Bereich werden dank digitaler Technik die gängigen Dolby Digital- und DTS-HD-Digital-Standards unterstützt, so dass die Geräte auch akustisch höchsten Ansprüchen genügen. Dabei können die meisten Blu ray-Player mit PCM- und MP3-Formaten umgehen und vereinzelt auch mit WMA- und AAC-Dateien.
Interne Intelligenz
Bei vielen Modellen ist zudem die interne Intelligenz, die wie in der EDV-Branche als Firmware bezeichnet wird, durch Flash-Updates zu modifizieren. Dadurch können die Geräte in begrenztem Umfang neuen Entwicklungen angepasst werden, ohne dass ein Baugruppentausch anfällt.
Digitale Bilder
Zum Funktionsspektrum der Standardklasse gehört zusätzlich die Möglichkeit, digitale Bilder - meist im JPEG-Format - betrachten zu können. Damit kann der Blu ray-Player als digitales Fotoalbum genutzt werden mit allen gängigen optischen Medien als Archivierungsgrundlage.
Kindersicherung
Eine Kindersicherung, die die unbeaufsichtigte Nutzung des Blu ray-Players durch Kinder unterbindet, sichert die Geräte zusätzlich beim Heimgebrauch ab.
Sonderausstattungen von Blu ray-Playern
Hochwertige Blu ray-Player verfügen neben den Standardfunktionen über eine Vielzahl von besonderen Merkmalen, die ihren Einsatzbereich erweitern: So ist zur Wiedergabe von Inhalten, die über das Internet verbreitet werden, bei manchen Geräten der Zugang zu verschiedenen Internet-Portalen vorbereitet. Zu nennen sind hierbei Viera Cast (ein Infotainment-Kanal), YouTube oder Picasa. Die entsprechend ausgestatteten Blu ray-Player können zumeist mit Hilfe eines
RJ45-Anschlusses in ein Ethernet-Netzwerk eingebunden werden und über dieses die gewünschten Inhalte beziehen, so auch Live-Streaming-Dienste aus dem Internet.
WLAN-Schnittstellen und eigene Festplatte
Einige Systeme sind zusätzlich bereits mit WLAN-Schnittstellen ausgestattet oder dafür vorbereitet. Teilweise sind die Player zudem mit eigenen
Festplatten und einem digitalen TV-Tuner ausgestattet, um direkt ohne Beteiligung eines Personal Computers oder Fernsehers als Aufnahmestation fungieren zu können. Durch externe Speichermedien wie USB-Festplatten ist die Speicherkapazität faktisch unbegrenzt, so dass die derart aufgerüsteten Blu ray-Player auch einen Festplattenrekorder ersetzen können.
Durch eingebaute High-End-Verstärker und dazu passende Lautsprecherboxen können einige Geräte auch zu
Heimkino-Zentralen aufgerüstet werden. Dies spart nicht nur viel Platz, sondern auch den bei Nutzung vieler unterschiedlicher Komponenten unvermeidlichen Kabelsalat.