Badewannenlifter für mehr Sicherheit beim Baden
Mit zunehmendem Alter oder durch Krankheit fällt das Bewegen immer schwerer. Doch trotzdem möchte man auf viele Dinge im täglichen Leben nicht verzichten. So zum Beispiel auf das Baden in der
Badewanne.
Barrierefreies Bad
Mittlerweile gibt es Hilfsmittel im Rahmen eines
barrierefreien Bads wie den Wannenlifter, auch Badelifter genannt. Dieses Gerät ermöglicht es durch Heben und Senken, dass Personen mit Bewegungseinschränkungen sicher in die Badewanne gesetzt werden können und anschließend auch wieder herauskommen.
Der Wannenlifter wird je nach Modell von der Person selbst oder mit Hilfe einer fremden Person bedient. Der Lifter kann bis runter auf den Badewannenrand gesenkt werden. So steht einem Bad nichts mehr im Wege. Hat das Bad keine Badewanne, ist ein
Duschhocker angebracht, der in die Dusche gestellt wird. Gummifüße verhindern dabei, dass man ins Rutschen kommt.