Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  AV-Verteiltechnik  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„AV-Verteiltechnik“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema AV-Verteiltechnik
^

Mit der AV-Verteiltechnik Radio und Fernsehen überall genießen

Die Empfangstechnik sorgt für einen reibungslosen und störungsfreien Radio- und Fernsehempfang. Neben Antennen, Anlagen, Receivern, Kabel, Stecker und Zubehör ist die AV-Verteiltechnik dafür verantwortlich, dass die Signale an den gewünschten Ort übertragen werden. Man unterscheidet unter anderem zwischen Koax- und Ethernet-Installationen. Ethernet-Installationen erlauben die Anbindung an ein PC-Netzwerk, um Filme von der Festplatte auf das Fernsehen zu übertragen.

Die Verteiltechnik auf die Empfangsstandards abstimmen

Wie man an den Empfangsgeräten, den Receivern, bereits feststellt, gibt es unterschiedliche Empfangsstandards. Der SAT-Receiver empfängt die Signale über Satellit. DVB-T steht für (kabellosen) terrestrischen digitalen Empfang, wobei HDTV-Geräte auch hochauflösende Signale empfangen können. Kabel-Receiver erhalten die Daten digital und leitungsgebunden.

Koax-Installationen: Wo die AV-Verteiltechnik beginnt

Die eigentliche Verteilung beginnt hinter der Antenne. Hier wird zur Verstärkung eines schwachen Empfangssignals meist ein Hausanschlussverstärker eingesetzt. Antennenverstärker gibt es mit Verstärkung zwischen 10 dB und 55 dB und haben Eingänge für Mittelwelle, UKW-Rundfunk, den VHF- und UHF-Bereich oder den LNB-Converter von einer Satellitenschüssel.

Antennen-Schalter, Antennenweiche

Hier wird ein Antennen-Schalter mit der Antenne verbunden, der mit zusätzlichen Antennenbuchsen ausgestattet sein kann, um auf den Anschluss von Spielekonsolen umschalten zu können. Mit einer Antennenweiche kann die Einspeisung unterschiedlicher Signale kombiniert werden, was ein Umschalten erspart. Unterschiede gibt es in der Art und Anzahl der Einspeisekanäle.

Leitungsentzerrer

Videosignale müssen in Studios häufig mehrfach verteilt werden, wobei für die Signalführung Koaxialkabel mit einer Impedanz von 75 Ohm verwendet werden. Diese Verursachen nicht nur eine Verzögerung sondern auch eine frequenzabhängige Dämpfung, die insbesondere bei analogen Signalen durch Leitungsentzerrer oder Laufzeitanpasser angepasst werden müssen.

Zweigeräteverteiler

In der AV-Verteiltechnik ist sogar Laien dieser Verteiler bekannt. Es handelt sich bei einem Zweigeräteverteiler um ein einfaches T-Stück, dass auf die Antennenanschlussdose für das Endgerät aufgesteckt wird und so erlaubt, zwei TV-Geräte oder TV- und Radio gleichzeitig zu nutzen. Diese Verteiler werden auch Antennen-Splitter genannt.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.