Auto Sicherungshalter schützen Stromkreise in Fahrzeugen
Genau wie im Haus, müssen auch Stromkreise in
Kraftfahrzeugen unbedingt gegen Kurzschlüsse abgesichert werden, sonst können Kabelbrände zu hohen Folgeschäden am Kraftfahrzeug führen. Natürlich werden hier andere Sicherungen und Sicherungshalter verwendet als im Haushalt. Die früher gängigen sogenannten Torpedosicherungen mit einer runden Bauform werden zwar zum Teil noch eingesetzt, sind aber zum größten Teil durch die heute üblichen Flachsicherungen ersetzt worden. Sicherungen und Sicherungshalter als
Bauteile für Kraftfahrzeuge werden meist für Spannungen bis zu etwa 50 Volt eingesetzt. Je nach Leistungsaufnahme des angeschlossenen Verbrauchers werden zum Teil Sicherungen mit sehr hohen Stromstärken verwendet. Besonders bei Neuinstallationen elektrischer Verbraucher in Kraftfahrzeugen ist der Einsatz entsprechender Sicherungshalter mit passenden Sicherungen erforderlich. Entweder können Sicherungshalter für eine einzelne
Sicherung oder auch für mehrere Sicherungen und Stromkreise eingesetzt werden.
Unterschiedliche Bauformen der Sicherungshalter für unterschiedliche Arten von Sicherungen
Als Vorläufer der heute hauptsächlich verwendeten
Flachsicherungen gelten die sogenannten Torpedosicherungen. Diese werden so genannt wegen ihrer charakteristischen Bauform. Auch für diese Sicherungen sind heute noch passende Sicherungshalter erhältlich, die sowohl für Installationen neuer Stromkreise eingesetzt werden können als auch für den Austausch alter und defekter Sicherungshalter. Inzwischen haben sich aber die Flachsicherungen im Kraftfahrzeugbereich durchgesetzt, und die Kompatibilität der vorhandenen Sicherungen zu neu installierten Sicherungshaltern mitsamt Sicherungen sollte beachtet werden.
Nicht zuletzt aus diesem Grunde werden heute hauptsächlich für die Neuinstallation zusätzlicher Stromkreise Sicherungshalter für Flachsicherungen eingesetzt. Hier können unterschiedliche Sicherungstypen mit Stromstärken von bis zu 40 Ampere verwendet werden. Diese Sicherungshalter sind sowohl für den Einsatz einer einzelnen Sicherung als auch für die Verwendung mehrerer Sicherungen zur Absicherung mehrerer Stromkreise erhältlich.
Die sogenannte Mini-Stecksicherung ist eine der üblichen Flachsicherung ähnliche Bauform. Sie wird bevorzugt in Stromkreisen mit niedrigeren Stromstärken eingesetzt sowie für Einsatzgebiete mit beengten Einbauverhältnissen. Für die Nachrüstung neuer Stromkreise sind auch hierfür entsprechende Sicherungshalter erhältlich.
Auch für größere Flachsicherungen wie zum Beispiel die sogenannte Maxi-Stecksicherung für Stromstärken bis etwa 120 Ampere bekommen Sie passende Sicherungshalter. Diese Sicherungshalter und die eingesetzten Sicherungen eignen sich besonders zur Absicherung von Stromkreisen mit sehr hohen Leistungen.
Hinweise zur Montage und zum Einsatz der Sicherungshalter
Beachten Sie unbedingt die bei den Sicherungshaltern angegebenen maximalen Stromstärken. Diese sollten durch die eingesetzten Sicherungen, egal welcher Bauart, niemals überschritten werden. Geschieht dies doch, sind Schäden an den Sicherungshaltern durch ein Verschmoren der Kontakte und Kunststoffteile die Folge. Außerdem sollten die Sicherungshalter stets möglichst nahe an der Stromquelle montiert werden, damit im Falle eines Kurzschlusses die ungeschützte Verbindungsleitung vom Sicherungshalter zur
Batterie möglichst wenig gefährdet ist.