Große Flächen schnell reinigen mit der Aufsitzkehrmaschine
Für Betriebe und zur
Reinigung von großen Flächen eignet sich eine Aufsitzkehrmaschine. Je nachdem, welche Fläche zu reinigen ist und welche Anforderungen an das
Reinigungsgerät gestellt werden, gibt es verschiedene Maschinen, die die Reinigung und Pflege von Betriebsarealen erleichtern. Mit der Aufsitzkehrmaschine ist es nicht nur möglich, Großflächen, sondern auch kleinere und engere Räumlichkeiten problemlos zu reinigen.
Die Manövrierfähigkeit sowie die Lenkbarkeit von Aufsitzkehrmaschinen erlauben eine schnelle und gründliche Reinigung von großen und kleinen Flächen. Dabei muss es sich nicht ausschließlich um Flächen in Gebäuden handeln. Aufsitzkehrmaschinen werden auch für die Reinigung von Außengeländen verwendet. Aufsitzkehrmaschinen ermöglichen ein schnelles und großflächiges Kehren von glatten Untergründen, ohne dabei Staub aufzuwirbeln bzw. ohne Staub zurückzulassen. Die Verwendung von Aufsitzkehrmaschinen bietet die Möglichkeit, schnell, zuverlässig und komfortabel Großflächen zu reinigen, ohne viel menschliche Körperkraft aufbringen zu müssen.
Kehrbreite der Aufsitzkehrmaschine
Die Kehrbreite variiert von Kehrmaschine zu
Kehrmaschine und wird daher auf den individuellen Bedarf des jeweiligen Käufers abgestimmt. Es gibt Aufsitzkehrmaschinen in unterschiedlichen Kehrbreiten. Die Kehrbreite ist durch seitliche Zusatzbesen erweiterbar, um noch größere Arbeitsflächen in einem Arbeitsgang säubern zu können. Durch die Verwendung unterschiedlicher Zubehörteile können Aufsitzkehrmaschinen auch zum Kehren von Teppichen eingesetzt werden. Kehrwalzen, Seitenbesen und der Wechsel der Filter sind einfach und problemlos möglich. Dadurch kann die
Bodenreinigungsmaschine auch für verschiedene Untergründe benutzt werden. Auch das Reinigen kleinerer Flächen ist möglich, indem man die Seitenbesen abmontiert. Hierfür spielt auch der Wenderadius eine bedeutende Rolle, da dadurch die Manövrierfähigkeit der Aufsitzkehrmaschine beeinflusst wird. Das gesammelte Kehrgut befindet sich in der Kehrmaschine. Bei einigen Modellen werden grobe Schmutzteile separat aufgenommen.
Leistung und Antrieb
Die unterschiedlichen Einsatzorte und Einsatzgebiete von Aufsitzkehrmaschinen erfordern auch unterschiedliche Leistungen. Vor allem die Steigfähigkeit der Aufsitzkehrmaschine sollte auf die Anforderungen an das Reinigungsgerät abgestimmt sein, um optimale Ergebnisse erzielen zu können. Aufsitzkehrmaschinen können mit Treibstoff oder über eine
Batterie betrieben werden. Besonders für die Reinigung sehr großer Flächen und für Flächen im Freien eignen sich Kehrmaschinen mit Dieselbetrieb. Dadurch kann eine stabile und gleich bleibende Leistung garantiert und ein optimales Ergebnis erreicht werden.
Aufsitzkehrmaschinen, die über eine Batterie betrieben werden, benötigen ein Ladegerät. Bis die Batterieladung erschöpft ist, bieten auch batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschinen ein optimales und gleich bleibendes Ergebnis. Wird die Batterie schwach, so kann sich dies in der Fahrgeschwindigkeit ebenso zeigen wie in der Kehrleistung. Die Geschwindigkeit von Aufsitzkehrmaschinen wird über ein Fußpedal reguliert. Für das Ändern der Fahrtrichtung steht ein Schalter im Bedienfeld zur Verfügung. Die Lenkung erfolgt über das Lenkrad, welches auf den jeweiligen Fahrer der Aufsitzkehrmaschine ebenso eingestellt werden kann wie der Fahrersitz. Je nach Leistung der Aufsitzkehrmaschine ist diese bei unterschiedlichen Steigungen einsetzbar. Je höher die Leistung, desto größer können die Steigungen sein, welche gereinigt werden müssen. Durchschnittlich verfügen Aufsitzkehrmaschinen über eine Steigfähigkeit von 20 Prozent.