Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Außentürbeschläge  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Zusatzausstattung
Weitere Informationen zum Thema Außentürbeschläge
^

Außentürbeschläge erfüllen vielfältige Aufgaben

Außentürbeschläge sind mehr als nur Türschlösser und Türknöpfe. Vielmehr fasst man unter diesem Oberbegriff Türgriffe, Zierplatten für Türschlösser, Klingelknöpfe, Hausnummernschilder und andere Details zusammen, die im Bereich der Türtechnik Verwendung finden.

Außentürbeschläge und Sicherheit

In erster Linie tragen Außentürbeschläge zum Einbruchsschutz bei. Das eigentliche Türschloss befindet sich innerhalb der Tür und zählt daher nicht zu den Außentürbeschlägen. Vielmehr gehören dieser Kategorie die Details an, die an Außentüren sichtbar sind. Grundsätzlich sind Außentüren so beschaffen, dass sie sich von außen nur mit einem passenden Schlüssel öffnen lassen, während die Verriegelung von innen durch eine Türklinke geöffnet werden kann. Zu diesem Zweck ist auf der äußeren Seite ein Türknauf oder ein Türgriff angebracht, der lediglich als Griff dient, aber keine schließende Funktion erfüllt. Nur der Beschlag an der Innenseite der Tür ist direkt mit der Schließeinrichtung verbunden.
Für den Einbruchsschutz haben die Außentürbeschläge dennoch eine gewisse Funktion, denn das nach außen sichtbare Türschloss muss mit einer Türplatte oder einer Rosette bündig abschließen. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass Manipulationen am Türschloss erschwert werden.
Ein Briefeinwurf, der in eine Haustür integriert ist, erspart den separaten Briefkasten. Da er eine ständige Öffnung darstellt, muss er ebenfalls einbruchssicher angebracht sein und gleichzeitig mit Hilfe einer Verschlussklappe vor Zugluft und Kälte schützen. Klingelknöpfe sind in der Regel direkt neben der Haustür angebracht.

Repräsentative Funktion der Außentürbeschläge

Neben dem Einbruchsschutz ist die zweite bedeutende Funktion der Außentürbeschläge eine repräsentative. Die Gestaltung der Außentürbeschläge im Bereich der Hauseingangstür nimmt einen entscheidenden Einfluss auf das Erscheinungsbild des Gebäudes. Aus diesem Grund legen Hauseigentümer großen Wert darauf, dass alle vorhandenen Beschläge miteinander harmonieren. Hersteller bieten vollständige Serien zur Ausstattung des Haustürbereichs an. Die Auswahl der Außentürbeschläge sollte sich grundsätzlich am Baustil des Gebäudes und dem Design der Haustür orientieren. Zu einer modernen Architektur passen Beschläge in einem modernen Design, während historische Gebäude eher mit traditionell gestalteten Modellen ausgestattet werden.

Materialien und Designvarianten der Außentürbeschläge

Die Auswahl an Beschlägen für Eingangstüren ist so vielfältig wie die Geschmäcker der Hauseigentümer. Als Materialien sind vorwiegend verschiedene Metalle geeignet. Aber auch einzelne Beschläge aus Holz und stabilen Kunststoffen sind erhältlich. Unter dem Aspekt des Einbruchsschutzes ziehen viele Hauseigentümer Außentürbeschläge aus stabilem Metall vor. Türgriffe und dazu passende Türrosetten aus poliertem und gebürstetem Edelstahl bieten sich zur Ergänzung einer modernen Architektur an. Diese Beschläge sind zudem aus brüniertem und in vielen Farben lackiertem Metall erhältlich. In der Form unterscheiden sich die Beschläge ebenfalls und können sehr schlichte, glatte Oberflächen aufweisen sowie Modelle mit umfangreichen Verzierungen darstellen. Türgriffe werden auch aus witterungsbeständigen Holzarten hergestellt.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Beschlagsschildern, die eine Kombination aus Türknauf und Türschloss-Verkleidung darstellen, und individuellen Türgriffen in unterschiedlichen, teilweise sehr großen Formen, die mit einzelnen Rosetten zur Verkleidung des Türschlosses kombiniert werden. Obwohl man die Schlossverblendung als Rosette bezeichnet, muss sie nicht zwangsläufig rund sein. Quadratische und ovale Schlossverblendungen sind ebenfalls weit verbreitet.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.