Allgemeine Sicherheitsschilder dienen der Sicherheit am Arbeitsplatz
Die
Sicherheitskennzeichnung spielt in großen wie in kleinen Betrieben eine wichtige Rolle und stellt auch einen Teil der gesetzlichen Rahmenbedingungen dar, nach denen für den bestmöglichen Schutz für Arbeiter und Angestellte zu sorgen ist. Als Unternehmer ist man dazu verpflichtet, auf etwaige Gefahren und Risiken hinzuweisen. Hierfür werden allgemeine Sicherheitsschilder verwendet. Diese variieren in der Bedeutung, wobei grundsätzlich bereits an der Farbe des Schildes erkennbar ist, ob es sich zum Beispiel um ein Gefahrenschild,
Verbotsschild oder
Gebotsschild handelt.
Allgemeine Sicherheitsschilder sind bis auf wenige Ausnahmen rechteckige, blaue Schilder. Dadurch wird es möglich, dass man bereits von Weitem erkennt, dass es hierbei um ein Hinweisschild handelt, welches auf einen betrieblichen Sicherheitsaspekt hinweist. Allgemeine Sicherheitsschilder, die direkt an oder in der Nähe von Arbeitsmaschinen befestigt werden, sind rund und haben einen breiten roten Rand. Diese Maschinen stellen grundsätzlich bei falscher oder unsachlicher Bedienung eine Gefahrenquelle dar. Mit dem roten Rand wird bereits aus weiter Entfernung darauf aufmerksam gemacht.
Sicherheitskennzeichnung, die Menschen betrifft
Allgemeine Sicherheitsschilder betreffen direkt die Mitarbeiter. Sie liefern Anordnungen und Hinweise, wie sich Mitarbeiter zu verhalten haben, damit sie die möglichen Gefahren im Arbeitsbereich möglichst eliminieren. Mit dem Sicherheitshinweis „
Schutzkleidung tragen“ werden die Mitarbeiter direkt an Ort und Stelle darauf hingewiesen, dass sie ihr Verhalten den Vorschriften anpassen müssen. Dadurch wird der Sicherheitseffekt erhöht.
Sauberkeit und Ordnung spielen in jedem Betrieb eine bedeutende Rolle und tragen viel zur Sicherheit im Betrieb bei. Um dafür zu sorgen, gibt es überall Reinigungspersonal, welches dafür verantwortlich ist. Sollten Mängel hinsichtlich Sauberkeit und Ordnung auftreten oder sollte das zuständige Reinigungspersonal gebraucht werden, liefern Sicherheitsschilder mit den erforderlichen Informationen darüber Aufschluss. Hierfür werden die Namen der verantwortlichen bzw. zuständigen Mitarbeiter auf das dafür vorgesehene allgemeine Sicherheitsschild geschrieben.
Größe, Material, Ausführung und die richtige Platzierung
Zum Schutz der Mitarbeiter vor eventuellen gesundheitlichen Schäden werden allgemeine Sicherheitsschilder dort montiert, wo sie von jedem zuständigen Mitarbeiter gesehen werden können. Bei der Montage der verschiedenen Sicherheitsschilder ist besonders darauf zu achten, wo diese sinnvoll und gut sichtbar angebracht werden können. In versteckten Nischen oder hinter Türen wird kaum ein Mitarbeiter die Schilder sehen, wodurch sich die Wirkung dieser Sicherheitskennzeichnung aufhebt.
Die
Hinweisschilder gibt es in verschiedenen Ausführungen. Neben selbstklebenden Modelle gibt es auch solche aus Aluminium. Der Untergrund, auf welchen die Sicherheitsschilder montiert werden, beeinflusst auch die Wahl des Materials. Für glatte Untergründe wie zum Beispiel Türen können selbstklebende Sicherheitsschilder verwendet werden, während diese auf rauen Untergründen wie zum Beispiel Mauern keine ausreichende Haftung aufbringen. In diesem Fall werden bevorzugt Sicherheitsschilder aus Aluminium oder ähnlichem festeren Material verwendet, die entweder mit einem speziellen Kleber aufgeklebt oder mit Schrauben befestigt werden können.
Die Größe der Sicherheitsschilder ist zwar grundsätzlich genormt, richtet sich aber nach der Länge des Sicherheitshinweises, welcher sich auf den Schildern befindet. Die Größe sollte immer so gewählt werden, dass der jeweilige Hinweis nicht nur aus der Nähe gut lesbar ist. Denn wenn man schon Weitem sieht, worauf allgemeine Sicherheitsschilder hinweisen, können eventuell nicht beachtete Hinweise noch eher rechtzeitig befolgt werden.