Mit der Akku-Rasenkantenschere im Gartenbau flexibel arbeiten
Akku-Rasenkantenscheren haben einige Vorteile gegenüber mit Strom betriebenen
Geräten: Einmal aufgeladen, sind sie an jedem beliebigen Ort einsetzbar. Und ohne störende Kabel geht die Arbeit viel leichter von der Hand. Allerdings: Aufgrund der begrenzten Laufzeit eignen sich Akkuscheren für großflächige Einsätze in der Regel nicht.
Worauf kommt es bei der Auswahl an?
Welche Akku-Rasenkantenschere ist für Ihren Betrieb oder Ihre Kunden geeignet? Dies hängt davon ab, wofür sie eingesetzt wird. Bei gelegentlichem Trimmen kleiner Rasenkanten und Pflanzen genügen Geräte mit kurzer Akku-Laufzeit und kleiner Schnittbreite. Oder ist die Schere für längere und vielseitigere Arbeiten vorgesehen, etwa zum Kürzen von Grasflächen oder Büschen? In diesem Fall sind möglichst lange Laufzeiten, geringe Ladezeiten und größere Schnittbreiten empfehlenswert.
Die Auswahlkriterien
Handhabung
Dieser Punkt ist sehr wichtig, wenn mit der Rasenkantenschere längere Arbeiten geplant sind. Ergonomische Griffe erkennen Sie an der leicht gebogenen Form, noch besser sind individuell verstellbare Griffe. Zusätzlichen Komfort bieten rutschfeste Gummi-Einsätze. Vorteilhaft sind Akku-Scheren, die sich optional mit Teleskopstielen führen lassen. Dadurch ist eine aufrechte Haltung bei der Arbeit möglich. Ein geringes Gewicht wirkt sich ebenfalls positiv aus. Bei den meisten Scheren bedeutet leichtes Gewicht aber auch geringere Leistung.
Schnittbreite und Messer
Meist ist angegeben, in welcher Breite die
Rasenkantenschere schneidet (etwa zwischen 8 und 16 cm). Hohen Komfort bieten Scheren mit mühelos wechselbaren Messersätzen, für die Sie kein separates Werkzeug benötigen. Empfehlenswert sind Messer mit rostfreien Stahlklingen und Antihaft-Beschichtung. Nasse Gras- und Pflanzenteile bleiben daran nicht so leicht kleben.
Akku-Typ, Ladezeit und Laufzeit
Die früher häufig verwendeten Nickel-Cadmium-Akkus kommen heute nur noch selten in Elektrogeräten vor. Neue Modelle mit moderner Lithium-Ionen-Technologie laden sich schnell auf und verfügen über eine lange Laufzeit. Außerdem entladen sie sich nicht, wenn das Gerät länger nicht in Betrieb ist.
Die Ladezeiten variieren zwischen 2 und 4 Stunden. Sinnvoll sind Geräte mit Anzeige des Ladezustands. Erhebliche Unterschiede gibt es bei den Laufzeiten: Rasenscheren mit Laufzeiten zwischen 30 und 130 Minuten sind erhältlich.
Zubehör
Nach einiger Zeit werden die Messer der Rasenkantenscheren stumpf und müssen ausgewechselt werden.
Ersatz-Messersätze erhalten Sie als separates Zubehör. Einige Rasenkantenschneider sind mit stärkeren Messersätzen zu Strauchscheren umrüstbar. Für kleine Rasenflächen eignen sich auch manuelle Rasenkantenscheren, die ohne Strom und Akkus stets einsatzbereit sind.