Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines VGA Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an versch...
Dieses Adapter-Set bietet die Möglichkeit, Monitore mit DisplayPort, HDMI oder VGA am USB Typ-C Anschluss des PC zu betreiben. Weiterhin kann jeder Adapter auch einzeln oder in Kombination die Schn...
Mit diesem intelligenten Adapter in Ihrer Notebook-Tasche können Sie sich mit einem Bildschirm oder Projektor verbinden, ganz gleich ob diese mit HDMI, DVI oder VGA-Ports ausgestattet sind. Stellt ...
Adapter, Mini Displayport Stecker auf VGA Kupplung Mit dem Mini DisplayPort 1.2 Adapter verbinden Sie z.B. Ihr Notebook mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Adapter...
Zum Anschluss eines VGA-Kabels an eine HDMI-Schnittstelle Das HDMI nach VGA Adapterkabel ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA ...
Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an Mithilfe dieses Reiseadapters können Sie ein mDP-fähiges Ultrabook™ oder Laptopcomputer an jedes VGA...
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann au...
Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den VGA-Eingang an Ihrem Monitor anschließen möchten, einen Mini DisplayPort haben, dann ist dieser Adapter die Lösung für Sie! Audio unterstützt. Optional USB...