Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > 7-Segment LCD-Gläser

  7-Segment LCD-Gläser  (0 Angebote unter 29.259.493 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"7-Segment LCD-Gläser"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema 7-Segment LCD-Gläser
^

Die klassische Variante der LCD-Anzeige: 7-Segment LCD-Gläser

7-Segment LCD-Gläser gehören sozusagen zu den Klassikern unter den LCD-Anzeigen. Sie gehören zu den ersten Anzeigen, die in dieser Technik als optoelektronische Elemente hergestellt wurden. Bereits in den siebziger Jahren kamen die ersten Uhren auf den Markt, welche die Uhrzeit auf Flüssigkristallanzeigen anzeigten und Taschenrechner mit LCD-Anzeigen. Erst wesentlich später gab es die ersten alphanumerischen Displays sowie grafikfähige Flüssigkristallanzeigen. Auch heute noch werden 7-Segment LCD-Gläser zur Anzeige von Zahlen und einzelnen Ziffern in Uhren, Messgeräten und selbst gebauten Schaltungen verwendet. Diese Anzeigeart zeichnet sich durch eine recht einfache Ansteuerung durch viele Mikrocontroller und eine gute Ablesbarkeit aus.

Wissenswertes zur Ansteuerung von 7-Segment LCD-Anzeigen

Im Gegensatz zu 7-Segment LED-Anzeigen werden LCD-Anzeigen mit Wechselspannungen angesteuert, sofern diese nicht bereits über einen eingebauten Anzeigecontroller verfügen. Aber auch bei dieser Anzeigeart erfolgt eine Ansteuerung der einzelnen Segmente, so wie dies auch bei einer entsprechenden LED-Anzeige geschieht. In der Regel werden 7-Segment LCD-Gläser von einer speziellen integrierten Schaltung angesteuert. Zahlreiche Mikrocontroller verfügen bereits über eine entsprechende Ansteuerelektronik.

Was Sie beim Kauf von 7-Segment LCD-Gläsern beachten sollten

  • Die Ansteuerung von 7-Segment LCD-Gläsern erfolgt über Wechselspannungen. Verwenden Sie daher am besten ein Treiber-IC, das die Spannungsversorgung der LCD-Anzeige übernimmt, oder benutzen Sie einen entsprechenden Mikrocontroller mit einer Ansteuerung für 7-Segment LCD-Gläser.
  • Beachten Sie auch, dass Sie gegebenenfalls noch eine Beleuchtung für die 7-Segment LCD-Gläser benötigen, falls die Anzeige auch im Dunkeln oder bei schlechter Beleuchtung gut ablesbar sein soll.
  • Für eine Hintergrundbeleuchtung sollten Sie 7-Segment LCD-Gläser verwenden, die einen transflektiven Hintergrund besitzen. Ein reflektiver Hintergrund ist lichtundurchlässig und eignet sich daher nicht für die Verwendung einer Hintergrundbeleuchtung.
  • Prinzipiell eignen sich LCD-Anzeigen besonders für Geräte, die mit Batterien betrieben werden. LCD-Anzeigen sind sehr stromsparend.
  • Soll das Ablesen der angezeigten Werte auch von weitem möglich sein, sollten Sie eine ausreichend große LCD-Anzeige verwenden.
  • LCD-Anzeigen sind mit unterschiedlichen Anzahlen von Ziffern erhältlich. Benötigen Sie eine Anzeige mit mehr als vier Ziffern, können Sie selbstverständlich auch mehrere einzelne Displays aneinanderreihen. Berücksichtigen Sie dies aber auch bei der Ansteuerung der einzelnen Displays in Bezug auf die Ansteuerelektronik.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.