Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Alphanumerische Displays

  Alphanumerische Displays  (622 Angebote unter 27.720.608 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Alphanumerische Displays“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Alphanumerische Displays"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   42   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Alphanumerische Displays
^

Alphanumerische Displays als Weiterentwicklung von 7-Segment-Anzeigen –

Herkömmliche 7-Segment-Anzeigen bieten nur eine sehr begrenzte Darstellungsmöglichkeit für Ziffern und einige Buchstaben und Zeichen. Um diesen Mangel zu beheben, wurden alphanumerische Anzeigen als optoelektronische Elemente entwickelt, die hier wesentlich mehr Möglichkeiten bei der Darstellung von Zeichen und Buchstaben bieten. Die Anzeige der Zeichen erfolgt bei dieser Anzeigeart über eine Punktmatrix von meistens fünf mal sieben Punkten. Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen lassen sich über eine solche Matrixanzeige problemlos darstellen. Viele Geräte enthalten alphanumerische Displays zur Anzeige von Informationen wie zum Beispiel Telefone und Faxgeräte. Alphanumerische Displays sind mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung verfügbar. Die Ansteuerung erfolgt über einen vorgegebenen Befehlssatz. Weiterhin verfügen diese Displays über einen fest eingebauten Zeichensatz, über den die gewünschten Informationen auf dem Display dargestellt werden können.

Die Ansteuerung für alphanumerische Displays

Die meisten alphanumerischen Displays verfügen über einen eingebauten Displaycontroller des Typs HD44780. Dieser Controller hat sich mittlerweile als eine Art Standard durchgesetzt. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass die Displays untereinander kompatibel sind und die Ansteuerung problemlos durch einen Computer oder einen Mikrocontroller erfolgen kann. Bei den meisten Displays mit dem eben genannten Displaycontroller erfolgt die Ansteuerung über einen parallelen Datenbus mit zusätzlichen Steuersignalen. Für die Verwendung an einem Mikrocontroller lassen sich die Displays allerdings auch über einen Datenbus mit einer Breite von nur vier Bit ansteuern. Vor allem bei der Verwendung von kleineren Mikrocontrollern zur Ansteuerung der Displays ist dies sinnvoll.

Die Qual der Wahl - Entscheidungskriterien für das richtige Display

Alphanumerische Displays sind in vielen verschiedenen Varianten erhältlich. Ein wichtiger Punkt für die Wahl des richtigen Displays ist sicherlich die Anzahl der Zeichen sowie die Anzahl der Zeilen. Natürlich hängt diese Auswahl vom Einsatzzweck des Displays ab. Gängig sind beispielsweise Anzeigen mit zwei oder vier Zeilen, die jeweils 16 Zeichen darstellen können. Vereinzelt sind auch Displays mit 20 oder 40 Zeichen pro Zeile erhältlich. Diese Displays eignen sich vor allem für die Darstellung von längeren Textpassagen oder Systemmeldungen.

Außerdem sollte man sich vor dem Kauf gründlich überlegen, ob das Display eine Beleuchtung haben soll oder nicht. Auch diesbezüglich sind verschiedene Ausführungen von alphanumerischen Displays erhältlich, die auch unterschiedliche Farben für die Beleuchtung besitzen. Aber auch diese Entscheidung hängt vor allem vom Einsatzzweck und vom Geschmack des Nutzers ab.

Etwas seltener sind alphanumerische Displays mit LEDs. Diese zeichnen sich durch eine sehr gute Ablesbarkeit auch aus größeren Entfernungen aus. Allerdings sind solche alphanumerischen Displays auch etwas teurer als die Variante mit LCD-Anzeige.

Stehen nur wenige Datenleitungen für die Ansteuerung zur Verfügung, können als Alternative auch alphanumerische Displays mit einem seriellen Datenbus verwendet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.