Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Überwachungsspiegel

  Überwachungsspiegel  (502 Angebote unter 27.927.912 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Überwachungsspiegel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Überwachungsspiegel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   34   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Überwachungsspiegel
^

Mit dem Beobachtungsspiegel um die Ecke geschaut

Als Beobachtungsspiegel bzw. Konvexspiegel werden reflektierende, nach außen gewölbte Spiegeloberflächen bezeichnet. Im Gegensatz zu konventionellen Spiegeln wie Sie sie aus Badezimmern oder Waschräumen kennen, werfen konvex gewölbte Spiegel das einfallende Licht nicht parallel zurück, sondern wirken wie eine Weitwinkellinse. Dadurch erhält der Beobachter Einblick in Bereiche, die nicht in der direkten Sichtachse liegen und weit über den normalen Reflexionswinkel ebener Spiegel hinausgehen. Zum Einsatz kommen Beobachtungsspiegel im Rahmen der Alarmtechnik und Diebstahlsicherung, der Unfallprävention, der Sicherung von Verkehrs- und Laufwegen sowie bei der Inspektion und Kontrolle schwer zugänglicher Bereiche.

Funktionsprinzip

Die Oberfläche von Beobachtungsspiegeln ist konvex gewölbt, um einen Weitwinkeleffekt zu erzielen. Physikalisch spricht man von einem divergenten Strahlengang des Lichts, das heißt, dass bei einem konvexen Spiegel parallel einfallendes Licht an der Oberfläche zerstreut wird und die Strahlenbündel nach der Reflexion auseinander streben. Das reflektierte Licht gibt ein virtuelles Bild wieder, das zwar aufrecht steht, jedoch verkleinert ist. Durch das divergente Licht ergibt sich ein Weitwinkeleffekt, der es ermöglicht, mit den Spiegeln „um die Ecke“ zu schauen und ein größeres Beobachtungsfeld, als es konventionelle Spiegel abbilden, einzusehen. Aufgrund des Strahlengangs wird das Bild allerdings verzerrt und etwas verkleinert dargestellt.

Wann kommen Beobachtungsspiegel zum Einsatz? Mögliche Anwendungsbereiche

Konvexspiegel kommen überall dort zum Einsatz, wo aus Sicherheitsgründen eine gute Sicht „um die Ecke“ gefragt ist. Sie werden diesen Effekt wahrscheinlich vom Rückspiegel im Auto oder von Verkehrsspiegeln an unübersichtlichen Straßenmündungen kennen. Beobachtungsspiegel finden vor allem in Kaufhäusern, Läden und Supermärkten zur Diebstahlprävention sowie in industriellen Fertigungsbereichen zur Erhöhung der Betriebssicherheit Anwendung. Da über die Beobachtungsspiegel Einblick in Bereiche genommen werden kann, zu denen kein direkter Sichtkontakt besteht, können die Spiegel hervorragend zu unbemerkten Kontrolle großer Verkaufsflächen genutzt werden.

Beobachtungsspiegel werden ebenfalls zur Sicherung des Personenverkehrs in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern oder Bürokomplexen mit langen Fluren eingesetzt. Besonders bei rechtwinklig abknickenden Gängen schaffen die Spiegel Übersicht und können unliebsame Zusammenstöße vermeiden. Auch in Lagern mit viel Staplerverkehr helfen kugelförmige Beobachtungsspiegel, Einsicht in kreuzende Fahrwege zu erhalten und das Unfallrisiko zu minimieren. Ein weiterer Bereich ist der Einsatz an maschinellen Fertigungsstraßen. Hier verhelfen die Spiegel dem Maschinenführer zur besseren Übersicht am Arbeitsplatz, um einerseits Unfälle zu vermeiden, andererseits Störungen im Maschinenbereich rechtzeitig erfassen und gegebenenfalls schnell reagieren zu können.         

Bauformen

Es gibt zwei grundlegende Bauformen der Überwachungsspiegel: Zum einen die in ein Gehäuse (rund, oval, eckig oder dreiecksförmig) gefassten Spiegel für die Befestigung an Wänden, ebenen Flächen, Säulen, Trägern oder Teleskopstangen (Inspektionsspiegel). Diese Spiegel eignen sich vor allem für die Kontrolle von Flächen oder bestimmten Bereichen, die in einem ungünstigen Sichtwinkel (im Rücken, höher, tiefer) liegen. Inspektionsspiegel dienen zur Sichtkontrolle schwer zugänglicher Bereiche wie Fahrzeugunterböden oder verwinkelter Maschinenkomplexe.

Zum anderen können auch Panoramaspiegel gewählt werden. Diese sind halbkugelförmig aufgebaut und werden an der Decke (bei 360°-Spiegeln) angebracht. Sie ermöglichen einen Bobachterwinkel von 360° und kommen daher oft in Kreuzungsbereichen von Lagern oder Werkhallen zum Einsatz. Panoramaspiegel gibt es auch als Viertelkugel (Beobachterwinkel 180°, Befestigung an der Wand) und Achtelkugel (Beobachterwinkel 90°, Befestigung in Ecken), um T-Kreuzungen sowie abknickende Flure besser einsehen zu können.  

Gefertigt werden Spiegel in der Regel aus Acrylglas, das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff. Acrylglas besitzt gegenüber herkömmlichem Glas eine Reihe von Vorteilen wie das geringe Eigengewicht, gute Witterungsbeständigkeit und eine 25-mal mal größerer Stabilität. Befestigt werden die Spiegel mit einer Halterung an Wänden oder Decken bzw. einem stark haftenden Magnetfuß auf Metalloberflächen. Die Einstellung des Sichtwinkels erfolgt über die Justierung des Spiegels an der Halterung.    

Hinweise zum Kauf

Wichtiges Entscheidungskriterium bei Kauf und Installation eines Überwachungsspiegels ist der Beobachterabstand. Dieser ist vom Durchmesser des Spiegels abhängig und bestimmt den maximalen Abstand, mit dem der Spiegel vom Beobachter genutzt werden kann. Je größer der Spiegel, desto weiter ist der Beobachterabstand. Zwar gibt es aufgrund der verschiedenen Wölbungen keine festen Formeln für den Abstand, als Richtwert kann jedoch gelten, dass ein Spiegeldurchmesser (rund) von 300 mm aus einem maximalen Abstand von zwei bis drei Metern optimal betrachtet werden kann, ein Spiegel mit einem Durchmesser von 800 mm aus etwa neun bis elf Metern.

Die Form des Spiegels spielt ebenfalls eine Rolle. Rundspiegel fokussieren auf einen zentralen Punkt, ovale Beobachtungsspiegel strecken das Beobachtungsfeld in die Breite (gut für die Kontrolle eines ganzen, im Rücken liegenden Raumes). Dreiecksspiegel sind meist etwas kompakter gebaut und eignen sich daher für kurze Beobachterabstände, zum Beispiel an Supermarktkassen und an Maschinen. Weiter sollte bedacht werden, ob der Spiegel nur für Anwendungen im Inneren von Gebäuden konzipiert ist, oder ob er auch in Außenbereichen eingesetzt werden kann. Für flexiblere, in den Raum ragende Installationen sind Haltestangen und Wandarme als Zubehör erhältlich.  


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.