Support-Portal » Produkt-Merkmale

Allgemeine Informationen

Es sollten natürlich alle wichtigen Produkteigenschaften in Ihrer Produktbeschreibung enthalten sein. Es gibt allerdings einige Eigenschaften, die ausschlaggebend dafür sind, dass Ihre Artikel besser in der Suche gefunden und dem Suchfilter zugeordnet werden.

Am Beispiel der Bockrolle wird im folgenden Abschnitt kurz erklärt, wie man die wichtigen Eigenschaften ermittelt und im Katalog korrekt angibt.

Wenn Sie Ihre Artikel auf der Mercateo Plattform suchen, erhalten Sie ein Suchergebnis. Für die meisten Suchbegriffe hat Mercateo bereits Filter mit zugehörigen Eigenschaften definiert. Diese werden oberhalb des Suchergebnisses angezeigt.

Die Suche nach Bockrolle liefert folgendes Ergebnis:

attribute_filter

Hier der zugehörige Filter im Detail:

attribute_filter2

Im Beispiel der Bockrolle wären die wichtigen Eigenschaften:

  • Traglast
  • Raddurchmesser
  • Laufbelag
  • Felgenmaterial
  • Rad-Lagerung

Hinweise:

  • Bitte benennen Sie die Eigenschaften genauso wie Suchfilter.
  • Bitte benennen und verwenden Sie die zugehörigen Einheiten genauso wie im Suchfilter, z.B.:
    • kg (Traglast)
    • mm (Raddurchmesser)

Eigenschaften können in folgenden BMEcat-Feldern hinterlegt werden:

Artikelname

Die wichtigsten Attribute und Unterscheidungsmerkmale sollten bereits im Artikelnamen DESCRIPTION_SHORT enthalten sein. So werden dem Kunden bereits im Suchergebnis die wichtigsten Informationen zum Produkt angezeigt.

Hinweis:

Beachten Sie bitte, dass die Länge des Artikelnamens auf 80 Zeichen begrenzt ist. Zu lange Artikelnamen werden abgeschnitten dargestellt.

Artikel-Merkmale

Die Angabe der Attribute innerhalb der Artikel-Merkmale ARTICLE_FEATURES hat viele Vorteile:

  • Die Produkte werden schneller gefunden.
  • Die Merkmale können besser ausgewertet und dem Suchfilter zugeordnet werden.
  • Einfache Pflege und Verwaltung der Merkmale bei Katalogerstellung über Mercateo-Workflow (Excelvorlagen).
  • Produkteigenschaften können so einfacher per Export-Schnittstelle in die Katalogvorlage übernommen werden.
  • Die Darstellung der Merkmale auf der Produktdetailseite ist übersichtlich dargestellt.

Die Artikel-Merkmale werden auf der Produktdetailseite tabellarisch unter „Weitere Informationen“ abgebildet:

attribute_allgemein


Umsetzung im BMEcat

Aufbau der Artikel-Merkmale am Beispiel der Bockrolle:

attribute_merkmale_bemcat

Hinweise:

  • Ein Merkmal besteht immer aus FNAME und FVALUE.
  • Bei Größen- oder Inhaltsangaben wird zusätzlich das Feld FUNIT für die Einheit (z.B. mm, m, kg) verwendet.
  • Mit der FORDER kann man die Reihenfolge definieren, in welcher die Merkmale auf der Produktdetailseite abgebildet werden.

Umsetzung über Mercateo-Workflow

Aufbau der Artikel-Merkmale am Beispiel der Bockrolle:

attribute_merkmale_csv1

Hier Beispiele mit Einheiten (FUNIT):

attribute_merkmale_csv2

Langbeschreibung

Natürlich können Produkteigenschaften auch in der Langbeschreibung DESCRIPTION_LONG eingebunden werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn es sich um komplexere Eigenschaften mit weitergehenden Beschreibungen handelt.


Umsetzung im BMEcat

Aufbau der Langbeschreibung am Beispiel der Bockrolle:

attribute_langbeschreibung_bmecat

Hinweise:

  • Es können zur Strukturierung Basis-HTML-Formatierungen verwendet werden.
  • HTML-Formatierungen innerhalb der DESCRIPTION_LONG müssen maskiert werden.

Umsetzung über Mercateo-Workflow

Aufbau der Langbeschreibung am Beispiel der Bockrolle:

attribute_langbeschreibung_csv

Es können zur Strukturierung Basis-HTML-Formatierungen verwendet werden.