Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

  Zahnpflege  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Zahnpflege“
Überbegriffe
Elektrische Zahnbürste
Ist gründlichste Form der Zahnreinigung. Beugen Sie Zahnbelägen vor und fördern Sie die Gesundheit Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches.
Gebissreiniger
Auch Zahnersatz bedarf einer gründlichen Reinigung und Pflege. Gebissreiniger säubern und verringern Verfärbungen an den Zähnen.
Haftcreme
Damit Ihr Zahnersatz perfekt sitzt und Sie keine Einschränkungen im Alltag haben.
Interdentalbürste
Diese Spezialbürsten helfen Ihnen, auch Zahnzwischenräume oder die Brackets gründlich zu reinigen.
Munddusche
Das Ergänzungsgerät für die Zahnfleischmassage und Ihre tägliche Mundhygiene.
Mundspülung
Diese Spüllösungen wirken im gesamten Mundraum und sorgt aktiv und langanhaltend für frischen Atem.
Zahnbürste
Ist der Klassiker zur Reinigung und Pflege Ihrer Zähne. Sie werden in unterschiedlichen Härtegraden, Größen und Formen angeboten.
Zahnpasta
Erhöht die Wirkung der mechanischen Zahnreinigung und ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer täglichen Mundhygiene.
Zahnpflege-Kaugummi
Sind die kleinen Helfer für eine schnelle Zahnreinigung unterwegs, sie ersetzen aber keine gründliche Zahnreinigung.
Zahnpflegeset
Sind meistens seperat verpackte Kombinationen von Zahnbürste und Zahnpasta. Unentbehrlich, wenn Sie viel auf Reisen sind.
Zahnputzbecher
Sind nicht nur Bad-Accessoires, sondern erleichtern Ihnen auch die Mundpflege.
Zahnseide
Mit Ihrer Hilfe können Sie die Zahn-Zwischenräume gründlich von Zahnbelägen und Essensresten reinigen.
Zahnstocher
Bestehen vorwiegend aus angespitztem Holz und helfen Ihnen, die Zähne von Speiseresten zu befreien.
Beißring
Zahnungshilfen, die das Zahnfleisch und den Gaumen Ihres Babys massieren.
Weitere Informationen zum Thema Zahnpflege
^

Zahnpflege – für ein strahlendes Lächeln

Nichts ist unangenehmer, als wenn unser Gegenüber schlecht gepflegte Zähne oder Mundgeruch hat. Daher ist es wichtig, die Zähne täglich und vor allem gründlich zu reinigen. Es kommt jedoch nicht nur auf die Häufigkeit der Reinigung, sondern auch auf die Verwendung der zur Verfügung stehenden Zahnpflegeprodukte und deren ordnungsgemäße Anwendung an.

Produkte der Zahnpflege-Grundausstattung

Zur Grundausstattung gehören Zahnbürste und Zahnpasta, diese sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, so dass Sie die Möglichkeit haben, die Produkte genau nach den Bedürfnisse Ihrer Zähne auszuwählen.
Zahnbürsten sind der ideale Nährboden für Keime und Bakterien und sollten daher immer nur von einer Person verwendet und circa aller zwei Monate durch eine neue Bürste ersetzt werden. Angeboten werden neben verschiedenen Größen auch Modelle mit Kunststoff- oder Naturborsten. Auch sollten Sie sich entscheiden, ob Sie eine Handzahnbürste oder eine elektrische Zahnbürste verwenden möchten. Verschiedene Borstenstärken wie sensitiv, mittel oder hart stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Zahnpasta versorgt die Zähne mit Floriden, welche den Zahnschmelz festigen und widerstandsfähiger gegen Säure machen. Zudem enthält Zahnpasta milde Schleifkörper, die den Zahn sanft und schonend von Belägen befreit. Neben verschiedenen Geschmacksrichtungen von z. B. fruchtig süß bis minzig scharf werden Zahnpasten für verschiedene Altersgruppen angeboten.

Zusätzliche Produkte für eine perfekte Zahnpflege

Oftmals reicht jedoch die normale Reinigung mit Zahnbürste und Zahnpasta nicht aus für ein strahlendes und weißes Lächeln. Der Handel bietet daher zahlreiche Alternativen beziehungsweise Ergänzungsprodukte für eine optimale Mundhygiene an.
Mit Zahnseide ist es Ihnen möglich auch die Zahnzwischenräume, wo eine Zahnbürste meist nicht hingelangt, zu reinigen. Idealerweise sollten Sie in Fluorid getränkte Zahnseide verwenden, damit lassen sich bei täglicher Anwendung Kariesschäden vermeiden. Die Anwendung einer Mundspülung verringert die Neubildung von Zahnbelag und beugt Zahnfleischentzündungen und Zahnfleischbluten vor. Jedoch sollten Sie von einer dauerhaften Anwendung absehen, da Mundspülungen bei längerem Gebrauch zu Zahnverfärbungen oder Geschmacksirritationen führen können. Um die für Sie geeignete Mundspülung zu finden, ist es ratsam, im Vorfeld einen Zahnarzt zu konsultieren, welcher Ihnen genau sagen kann, auf welche Produkte Sie zurückgreifen können. Mundwasser als hochkonzentrierte Lösung sorgt für frischen Atem und einen angenehmen Geschmack im Mund, jedoch dient ein Mundwasser in keinem Fall der täglichen Zahnreinigung und sollte daher nur als Zusatzprodukt verwendet werden.
Dies ist nur eine kleine Auswahl an Zahnpflegeprodukten. In unserem Sortiment finden Sie alle Produkte und Artikel, die Sie für eine perfekte und gründliche Zahnpflege benötigen. Zudem finden Sie ein großes Angebot an Pflege- und Hygieneartikeln.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Zahnpflege, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.