Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Weitere Glasbaugeräte  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Weitere Glasbaugeräte“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Weitere Glasbaugeräte
^

Glasbaugeräte für unterschiedliche Verfahren im Labor

Im allgemeinen Laborbedarf spielen Glasbauelemente für den Versuchsaufbau eine essentielle Rolle wie etwa Kolben, Flaschen, Kühlfallen oder Laborhähne.

Gas- und Dampfentwickler

Gasentwickler dienen im Labor der Herstellung diverser benötigter Gase wie etwa Schwefelwasserstoff, Wasserstoff oder Chlorgas aus der chemischen Reaktion zwischen einem Feststoff mit einer Flüssigkeit. Früher wurde der aus drei Ballons bestehende Kipp'sche Apparat verwendet, heute nutzt man flexible verschlossene Behälter, in die ein Sieb mit den Feststoffen in halber Höhe über dem Flüssigkeitspegel hängend eingelassen ist. Quetscht man die Flasche, erreicht die Flüssigkeit den Feststoff und es entwickelt sich das gewünschte Gas.
Die Wasserdampfdestillation ist ein Verfahren, mit dem schwer flüchtige oder in Wasser unlösliche Stoffe getrennt werden. Die Probe wird dazu mit heißem Wasser in den Destillationskolben gegeben und Wasserdampf von einem Dampfentwickler hinzu geführt. Leichte Stoffe verdampfen mit dem Wasser und werden im Kühler zur Flüssigkeit kondensiert, der Rest verbleibt im Destillat und kann dort als zweite Phase extrahiert werden.

Präparative Verfahren

Präparative Verfahren entsprechen dem Gegenteil von Analysen und beschäftigen sich mit Synthesen, wodurch entweder aus mehreren Elementen eine Verbindung geschaffen oder aus dem Zusammenschluss einfacher Verbindungen komplexe neue Stoffe entstehen. Solche präparative Verfahren sind in der Chemie sehr weit verbreitet, finden aber auch in der Biotechnologie oder Pharmazie Anwendung. Es gibt dazu
  • Umlaufapparaturen oder
  • Vakuum-Sublimationsapparaturen.
Umlaufapparaturen sind vielfältig nutzbar. Mit ihnen können Sie etwa
  • Feststoffe, Lösungen oder Lösungsmittel trocknen,
  • Siedepunkt- oder Dampfdruckmessungen durchführen,
  • Verdampfungsgleichgewichte bestimmen oder
  • Aminosäuren synthetisieren.
Vakuum-Sublimationsapparaturen sind dagegen notwendig, wo Substanzen gereinigt werden müssen, die beim Erhitzen vom festen Zustand direkt in den dampfförmigen Zustand übergehen (sublimieren).

Weitere Hilfsmittel

Hierzu gehören unter anderem:
   * Blasenzähler zur Kontrolle der Durchflussgeschwindigkeit von Gasen,
   * Trockenröhrchen für Feststoffe und Gase oder
   * Schellenringhalterungen für Geräte bei beengten Platzverhältnissen.

Verteilerrechen

Manche Stoffe sind luft- oder feuchtigkeitsempfindlich und müssen unter Ausschluss der störenden Verhältnisse verarbeitet werden. Der Versuchsaufbau steht daher unter Vakuum oder wird mit einem Schutzgas wie Stickstoff bestückt. Damit das System den Zustand hält, muss es verschlossen werden, wenn die Proben von den mit Hähnen ausgestatteten Anschlüssen des Verteilerrechens abgenommen werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.