Warmwasserspeicher - Warmwasser flexibel und verbrauchsnah
Warmwasserspeicher dienen der dezentralen Wärmeerzeugung. Sie werden in der
Heizungstechnik eingesetzt, wenn eine zentrale Versorgung mit Warmwasser zu weit entfernt oder nicht möglich ist. Warmwasserspeicher bieten viele Vorteile und können zum Energiesparen beitragen.
Warmwasserspeicher zur dezentralen Warmwasserversorgung
Die Warmwasserspeicher zur dezentralen Warmwasserversorgung werden im allgemeinen Sprachgebrauch als Boiler bezeichnet. Die kleinen Geräte haben ein Fassungsvermögen von fünf bis 80 Litern. Sie sind sehr hilfreich, wenn die zentrale Warmwasserversorgung zu weit entfernt oder nicht vorhanden ist. Die Boiler versorgen eine Entnahmestelle zu jeder Tageszeit mit warmem Wasser. Es wird auf eine einstellbare Temperatur dauerhaft bereitgehalten. Ein Qualitätsmerkmal der kleinen Warmwasserspeicher ist eine gute Isolation, um zu hohem Wärmeverlust vorzubeugen. Die Wassertemperatur ist von 30 bis 85 °C, je nach Gerätetyp, regelbar. Empfehlenswert sind
Zeitschaltuhren, die die Bereitstellung von Warmwasser für die benötigte Tageszeit sichern. Dies kann erheblich zur Energieeinsparung beitragen.
Druckfeste Speicher
Sollen mehrere Entnahmestellen über einen Warmwasserspeicher versorgt werden, bieten sich druckfeste Speicher an. Im Gegensatz zu den mit der umgebenden Atmosphäre in Verbindung stehenden offenen Warmwasserspeichern sind diese geschlossen. Da Wasser sich beim Erhitzen ausdehnt, tritt aus den druckfesten Speichern Wasser in geringem Maße aus dem integrierten Sicherheitsventil. Erhältlich sind diese Geräte ab einem Warmwasservolumen von fünf Litern. Einige Speicher können doppelt soviel Wasser aufnehmen wie offene Boiler. Für Warmwasserspeicher zur dezentralen Warmwasserversorgung gilt es, eine ausreichende Speichermenge zu wählen. Das Aufheizen kühlen Leitungswassers nimmt einige Zeit in Anspruch. Dies ist je nach Gerätetyp verschieden.
Warmwasserspeicher mit eigener Wärmeerzeugung
Warmwasserspeicher, die über eine eigene selbstständige Wärmeerzeugung verfügen, sind in der Regel mit Speichervolumina von 200 bis 1.000 Litern erhältlich. Die Standspeicher heizen das enthaltene Wasser mit so genanntem Nachtstrom auf. Dieser günstigere Niedertarifstrom wird von den Elektrizitätswerken zu fest eingegrenzten Zeiten freigegeben. Warmwasserspeicher mit diesen Füllvolumina decken einen hohen Warmwasserbedarf zuverlässig ab. Sie können in größeren Haushalten, Büros, Werkstätten und industriellen Anlagen zum Einsatz kommen. Vor allem dann, wenn ein Anschluss an die zentrale Warmwasserversorgung nicht rentabel oder möglich ist.
Die erreichten Temperaturen sind frei regelbar von 30 bis 85 °C. Die Standspeicher bestehen aus einem inneren Stahlbehälter, der mit dämmendem Material umhüllt ist. Mit dieser Wärmedämmung wird Energieverlusten vorgebeugt. Jedoch sind sie nicht ganz auszuschließen. Für zusätzliche Energieeinsparungen ist es wichtig, die Wasserleitung bis zur Entnahmestelle möglichst kurz zu halten. Neben der Bereitstellung warmen Wassers unabhängig von Heizanlagen können diese Warmwasserspeicher auch als Ersatz für zentrale Heizungen fungieren.
Im Sommer sind einige
Heizkessel nicht effektiv, wenn sie nur für die Warmwasserbereitstellung in Betrieb sind. Der Aufwand und damit die Kosten können in diesem Fall zu hoch sein. Hierbei können Warmwasserspeicher gute Dienste leisten und den Energieverbrauch senken. Eine Kostenprüfung und Absprache mit einem Fachmann sind empfehlenswert.
Vorteile der Warmwasserspeicher
Die dezentrale Versorgung mit Warmwasser ist insbesondere in Werkstätten und Industrieanlagen wichtig. Immer dann, wenn warmes Wasser oft oder jederzeit benötigt wird, die Wege und Verbrauchsmengen aber zu klein für den Aufwand weiter Wasserrohrstrecken sind. Die Einsparung dieser weiten Wege trägt zu einer hohen Energieersparnis bei. Je länger warmes Wasser unterwegs ist, umso mehr Wärme verliert es. Wird bei einer zentralen Wasserversorgung warmes Wasser entnommen, fließt zunächst kaltes ab. Warmwasserspeicher bieten hingegen zeitnah warmes Wasser.