Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wannenreiniger

  Wannenreiniger  (2 Angebote unter 27.572.631 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wannenreiniger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wannenreiniger"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Lysoform Lysoformin spezial 200x40 ml Dosisbeutel Flächendesinfektion und Reiniger für Medizinprodukte (1 Angebot) 
Flächendesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Desinfektion und Reinigung von Flächen und Inventar in einem Arbeitsgang, zur Bekämpfung des inf...
Lysoform
LB9287
ab € 140,02*
pro 8 Liter
 
 Karton
Sauna- und Dampfbad-Reiniger (1 Angebot) 
Sauna- und Dampfbad-Reiniger Hygiene und Sauberkeit sind das A und O für rundum entspanntes und komfortables Saunieren. Der Universalreiniger mit frischem Eukalyptusduft hilft Ihnen dabei, den Wohl...
WEKA MEDIA
500.0232.00.00
ab € 19,96*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Wannenreiniger
^

Zum Reinigen der Sauna speziellen Sauna-Reiniger einsetzen

Das Saunieren gehört zum Wellness und findet immer mehr Anhänger, ob jung oder alt. Allerdings steht neben dem Wellness für die Gäste die Hygiene der Sauna an oberster Stelle, sodass Betreiber von Wellness-Studios oder Bädern mit Sauna stets darauf achtgeben sollten. Schließlich können sich auf Saunabänken, Holzlattenrosten und an den Saunawänden Schweiß und Bakterien ansammeln, sodass regelmäßig eine Reinigung vorgenommen werden muss. Doch nicht jedes Reinigungsmittel ist zum Säubern von Holz geeignet, um eine Desinfektion vornehmen zu können. Es kann bei falsch gewählten, zu aggressiven Mitteln beispielsweise zu Verfärbungen des Holzes kommen. Aber auch Rückstände können die Folge sein, die bei Gästen Allergien oder andere Reaktionen hervorrufen können, was es zu vermeiden gilt. Bei der Auswahl eines geeigneten Reinigers sollten daher unbedingt wichtige Hinweise Berücksichtigung finden, sodass dieser auch für die Sauna geeignet ist.

Wahl des Sauna-Reinigers

Besonders empfehlenswert sind Sauna-Reiniger, die rückstandslos reinigen. Alkoholfreie Reiniger können über Inhaltsstoffe (Wasserstoffperoxid) verfügen, die während der Verwendung zu Sauerstoff und Wasser zerfallen, sodass eine Geruchsbelästigung erspart bleibt. Solche Reiniger schonen das Holz und rauen es nicht auf, sodass Risse auftreten. Eine Verletzungsgefahr wird demzufolge ausgeschaltet. Der Wasserstoffperoxid-Anteil beim Sauna-Reiniger sollte allerdings bei rund 3 %, maximal jedoch bei 11 % Wasserstoffperoxid liegen, um als Desinfektionsreiniger eingesetzt werden zu können. Auf ölhaltige Holzpflegeprodukte bzw. Reinigungsprodukte sollte allerdings verzichtet werden, da es während der nächsten Saunanutzung zu einer Ausdünstung kommen könnte, die dazu führt dass die Bänke rutschig werden. Varianten mit Zitrusduft sorgen beispielsweise für ein frisches Raumambiente.

So wird die Sauna professionell desinfiziert

Nachdem das Holz mit einem trockenen Tuch gesäubert und grobe Verschmutzungen mit Schmirgelpapier beseitigt wurden, kann das Desinfektionsmittel aus einem praktischen Desinfektionsmittel-Spender aufgetragen werden. Besonders vorsichtig sollte es beim Saunaofen zum Einsatz kommen, sodass es nicht zu Fehlfunktionen kommt. Je nach Reiniger sollten während der Verwendung Gummihandschuhe getragen werden. Auch sollte der Kontakt mit den Augen vermieden werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.