Wandtürstopper verhindert Beschädigungen
Wissen Sie, was ein Bummsinchen ist? Damit bezeichnet man einen kleinen, meist weißen
Türpuffer aus Kunststoff, der einen Durchmesser von vier Zentimetern hat und an der Wand
befestigt wird. Ein Beschädigung von empfindlichen Oberflächen wird somit beim Öffnen der
Tür verhindert, da die Türklinke nicht gegen eine Wand stößt, sondern vom Bummsinchen
gestoppt wird. Dieses auch als Eckenbumms bezeichnete Produkt wird an der Wand in Höhe
der Türklinke angeklebt. Sie sind eher unauffällig, haben aber eine große Wirkung.
Aus Leichtmetall oder Edelstahl
Andere Wandtürstopper bestehen aus Leichtmetall oder Edelstahl
und werden mittels Schrauben und Dübel an der Wand befestigt. So gibt es Türstopper in
Form einer kurzen Stange, an deren Ende sich ein Puffer aus Gummi befindet. Die Tiefe der Stange
stimmt in etwa mit der Tiefe der Türklinke überein, so dass nach der Wandmontage die
Tür gestoppt wird,
indem das Türblatt gegen den Puffer stößt. Diese Türpuffer eignen sich je nach Modell für Türen mit einem Gewicht
bis zu 40 Kilogramm.
Während man die genannten Stopper an der Wand befestigt, werden Bodentürstopper
am Boden montiert. Sie bieten eine weitere Möglichketi, empfindliche Oberflächen zu schonen und vor
Beschädigungen zu schützen.