Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Verdampfungskolben

  Verdampfungskolben  (115 Angebote unter 27.965.479 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verdampfungskolben“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Verdampfungskolben"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Verdampfungskolben
^

Mit einem Verdampferkolben Stoffe thermisch trennen

Der Verdampferkolben wird fast ausschließlich neben dem Auffangkolben als Kolben in einem Rotationsverdampfer verwendet. Man unterscheidet bei den Verdampferkolben im Wesentlichen zwei Ausführungen nach der Form, den Birnenkolben und den Rund-Verdampferkolben. Unter einem Rotationsverdampfer versteht man ein Laborgerät, das in Laboren überwiegend zum Aufkonzentrieren von Lösungen genutzt wird, indem man das Lösungsmittel verdampft.

Aufbau eines Rotationsverdampfers

Der Verdampferkolben hängt schräg in einem Heizbad und geht über einen rotierenden Halter in ein Dampfrohr, ebenfalls mit Normschliff versehen, über. An dem oberen Ende des dadurch meist auch schräg angeordneten, rotierenden Dampfrohres ist über eine lippenförmige Wellendichtung ein Kühler (oft ein Liebig-Kühler) angeschlossen, dessen Auslauf nach unten zu dem Auffangkolben führt.

Anmerkungen zu den zwei verschiedenen Ausführungen

Verdampferkolben gibt es rund und birnenförmig. Während sich die birnenförmigen Gefäße leichter reinigen lassen, sind die runden Kolben für Vakuum-Bedingungen geschaffen, weil die Gefahr des Implodierens hier kleiner ist.

Das Volumen, der Normschliff und das Material

Wie alle Laborgefäße besitzt der Verdampferkolben als Kolben einen Hals, der in einer Öffnung mit einer Normschliff-Hülse ausläuft. Neben der Größe der Öffnung unterscheiden sich die Behälter zusätzlich im Volumen (gestaffelt zwischen fünf Milliliter bis zu 20 Liter) sowie im Material.

Der Normschliff

Der Normschliff bezieht sich als Größenangabe auf den Durchmesser der Öffnung (Hülse) bzw. dem Kern für das Anschlussgerät und stammt ursprünglich aus den Chemielaboren. Die Angaben beziehen sich auf einen konisch zulaufenden Zylinder. Die Durchmesserangaben erfolgen entsprechend DIN 12 242 in Millimeter und werden als Zahlenpaar getrennt durch einen Schrägstrich wiedergegeben. Die erste Zahl bezieht sich dabei auf den größeren Durchmesser und die zweite Angabe auf die Länge des Konus. Aufgrund der Normierung kann man sich die zweite Zahl nach Tabelle ergänzen, so dass aus „10“ dann „NS 10/19“ oder aus „12“ folglich „NS 12/21“ abgeleitet werden kann. Zum Abdichten von Schliffverbindungen benötigt man immer Schlifffett oder eine Schliffmanschette.

Das Material

Während Glas gegen Temperaturschwankungen unempfindlich ist, punktet Kunststoff mit adhäsivem Verhalten und lässt sich leichter reinigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.