Vandalensichere Tastaturen für unbeaufsichtigte Einsätze
Die vandalensichere Tastatur kommt überall dort zum Einsatz, wo Sie keinen Einfluss oder Einblick haben, wer sie bedient. Im Gegensatz zu normalen
Tastaturen hält sie Schläge, Stöße und Kratzer aus. Sie ist auch gegen Zerstörung mit spitzen Gegenständen gefeit. Eingesetzt wird zum Beispiel an Geldautomaten, öffentlichen Informations- und Internetterminals, pinbasierten Zugängen, Aufzügen und allen Ausführungen der vandalensicheren Tastaturen. Auch in Shops findet die vandalensichere Tastatur ihre Verwendung, z. B. um Kunden zu ermöglichen, Computer selbstständig zu testen.
Ausführungen der vandalensicheren Tastaturen
Vandalensichere Tastaturen finden Sie als Nummernblöcke, die es z. B. ermöglichen, Pinnummern einzugeben. Es gibt auch eine Kombination aus Nummern- und Buchstabenblöcken. Für komplexere Eingaben stehen QWERTZ/QWERTY-Tastaturen mit den zugehörigen Funktionstasten und gegebenenfalls Ziffernblöcken zur Auswahl. Zusätzlich gibt es Trackballs oder Curserhilfen als
Mausersatz, die entweder in die vandalensichere Tastatur eingearbeitet sind oder als gesonderte zerstörungssichere Einheit angeschlossen werden kann. Je nach Einsatz und System sind die vandalensicheren Tastaturen zum Einbau oder zum externen Anschluss hergestellt. Des Weiteren bieten sie je nach Einsatz eine Beleuchtung der Tastatur zur besseren Lesbarkeit.
Materialien und Bauweise für sichere Haltbarkeit
Als Material der
Eingabegeräte wird häufig das robuste Edelstahl zum Teil mit Zinklegierung oder andere wetterfeste Materialien verwendet. Es ist sicher vor Stößen, Kratzern und auch Korrosion. Um die einzelnen Tastenfelder vor Zerstörung zu sichern, ist die vandalensichere Tastatur so konstruiert, dass die Zwischenräume der Tasten minimal gehalten sind und gleichzeitig eine komfortable Bedienung ermöglichen. Unter dem Tastenfeld sind Materialien eingearbeitet, die auch Flüssigkeiten sicher vor den elektronischen Schaltkreisen abhalten und Erschütterungen in hoher Zahl nach unten abfedern.
Was Sie bei diesen Tastaturen beachten sollten
Zunächst muss die Tastatur zu dem jeweiligen Computersystem wie zum Beispiel Geldautomat oder
Rechner kompatibel sein. Dazu gehört, dass die Tastatur vom jeweiligen
Betriebssystem unterstützt wird und die notwendigen Treiber vorhanden sind. Hinzu kommt bei den Einbauvarianten, dass sie sich auch physisch in das jeweilige System einfügen. Meist sind die jeweiligen Gerätegruppen genormt, sodass Sie eine gute Auswahl für ihr spezielles System haben. Eine große Rolle spielt auch, ob die vandalensichere Tastatur im Freien oder in Räumen eingesetzt wird. Tastaturen im Freien sind nicht nur Regen, Schnee, Wind und Eis ausgesetzt, sondern müssen auch extremen Temperaturschwankungen widerstehen. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass die Tastaturen ein breites Spektrum im Minus- und Plusbereich der möglichen Temperaturen aushalten. Häufig kommt es vor, dass Tastaturen wie zum Beispiel bei Freiluftaufzügen bei bestimmten Gradbereichen nicht mehr bedienbar sind. Das wäre für Sie und Ihre Kunden ärgerlich und lässt sich mit geringem Einsatz mit der richtigen Tastatur vermeiden.