Mehr nutzbare Ablageflächen durch den Unterstellschrank für Packtische
Gerade der Packtisch als wesentliche Grundeinheit für den Bereich
Verpackung, Versand ist nach dem Gesichtspunkt der Funktionalität, der Ergonomie und dem konkreten Platzangebot konzipiert. Sind
Komplett-Packtische mitunter zu ausladend und reicht der Grundtisch als Packplatz für die Lagerausstattung oder Betriebsausstattung für den Warenein- und Ausgang aus, so bietet sich für diesen Fall ein Unterstellschrank zum Verstauen diverser Einzelkomponenten an. Darüber hinaus können allerdings auch modular ausgerichtete
Packtische um ein weiteres Element mit dem Unterstellschrank ergänzt werden, um in kleinem Rahmen noch zusätzliche Ablagen zu schaffen. Der Unterstellschrank kommt vor allem dann gegenüber anderen Lösungen als Alternative in Betracht, wenn in sitzender Verpackungstätigkeit die Beinfreiheit eine wichtige Rolle spielt. In diesem Rahmen würde ein Zwischenboden oder ein Untertischmagazin ein störungsfreies, ergonomisches Arbeiten nicht erlauben.
Für welches Zubehör sich der Unterstellschrank eignet
Der Unterstellschrank bietet eine Schublade, in der beispielsweise wichtige Versandformulare, Dokumente und zollrelevante Frachtpapiere übersichtlich verstaut werden können. Auch Stifte und Marker sowie Stempel und
Stempelkissen für den Versand können hier untergebracht werden. In dem Schrankfach lassen sich griffbereit als Ersatz-Utensilien Messer, Scheren, Schnellverschlussbeutel sowie
Versandhülsen anordnen. Auch permanent erforderliches Zubehör zur Warensicherung wie
Packband, Klebestreifen und die Packschnur können im Fach untergebracht werden, um die Arbeitsfläche des Packtisches frei und übersichtlich zu halten. Bei der Auswahl sollte auf die Maße bezüglich der Höhe, Breite und Tiefe des Unterstellschrankes geachtet werden, damit der Schrank bei der Höhenverstellung des Packtisches in minimaler Höhe kein Hindernis darstellt. Rund um den Schreibtisch kann der Unterstellschrank auch für anderen Bürobedarf und weitere Büroartikel eingesetzt werden.
Sicherheit durch getrennte Schließmechanismen
Modelle mit getrennt verschließbaren Schlössern für die Schublade und das Schrankfach können die abgelegten Inhalte und wichtigen Formulare vor fremden Zugriff schützen und können im Sinne des Datenschutzes relevant sein. Schrankfächer, deren Türen für den Rechts- oder Linksanschlag beidseitig wechselbar sind, berücksichtigen die konkreten räumlichen Gegebenheiten und machen das Umstellen der Büro-Möbel oder des Packtisches überflüssig.