Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: tischtuch rot, tischtuch blau, tischtuch weiss
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Tischtuch

  Tischtuch  (2.885 Angebote unter 29.321.660 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tischtuch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   193   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tischtuch
^

Ein Tischtuch kann verschiedene Zwecke erfüllen

Das Tischtuch ist eine Abdeckung für den Tisch. Tischtücher können aus verschiedenen Materialien bestehen, z. B. aus Baumwolle, Halbleinen, Polyester, Airlaid, Viskose, Papier oder aus Kunststoff. Ein Tischtuch verwendet man, damit die Tischoberfläche nicht verschmutzt oder beschädigt wird. Mithilfe eines schönen Tischtuchs kann aber auch eine unansehnliche Tischoberfläche bedeckt werden. Natürlich kann ein Tischtuch auch als rein dekoratives Element eingesetzt werden.

Im Hotel- und Restaurantgewerbe ist ein Tischtuch sehr wichtig

In einem Hotel oder Restaurant gehören Tischtücher zum guten Ton dazu. Egal, ob es sich um den Frühstückstisch für den Gast, die Kaffeetafel oder das abendliche Dinner handelt, der Tisch sollte mit der passenden Tischwäsche ausgestattet werden. Dabei hat man die Möglichkeit, nur eine Tischdecke zu wählen, die den kompletten Tisch abdeckt. Etwas ansprechender wirkt das Arrangement, wenn man eine Mitteldecke dazunimmt, die über die normale Tischdecke gelegt wird und den mittleren Teil des Tisches abdeckt. Außerdem gibt es noch Tischläufer, die die Tischdecke ersetzen können und längs über die Mitte des Tisches gelegt werden. Diese Variante bietet sich aber nur an, wenn sich darunter eine besonders sehenswerte Tischplatte befindet. Für Tische im Außenbereich sind auch Tischtuchklammern erhältlich, mit denen das Tischtuch einfach fixiert werden kann.

Was Sie bei der Auswahl beachten müssen

Papiertischtücher sind nur für den einmaligen Gebrauch gedacht. Sie eignen sich weniger für das Hotel- und Gaststättengewerbe, sondern eher für zwanglose Feiern in einem privaten Rahmen, z. B. im Sportverein. Im Hotel bietet es sich eventuell an, für das Frühstück ein abwaschbares Material als Tischtuch zu nehmen. Dann müssen nicht jeden Tag nach dem Frühstück die Tischtücher komplett ausgetauscht werden. So können sicher Kosten für die Reinigung gespart werden. Für das abendliche Dinner im Restaurant ist jedoch ein Tischtuch aus abwaschbarem Material nicht festlich genug. Hier sollten Sie sich auf jeden Fall für ein Tischtuch aus Stoff entscheiden, z. B. aus Damast.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.