Ein Tischtuch kann verschiedene Zwecke erfüllen
Das Tischtuch ist eine Abdeckung für den Tisch. Tischtücher können aus verschiedenen Materialien bestehen, z. B. aus Baumwolle, Halbleinen, Polyester, Airlaid, Viskose, Papier oder aus Kunststoff. Ein Tischtuch verwendet man, damit die Tischoberfläche nicht verschmutzt oder beschädigt wird. Mithilfe eines schönen Tischtuchs kann aber auch eine unansehnliche Tischoberfläche bedeckt werden. Natürlich kann ein Tischtuch auch als rein dekoratives Element eingesetzt werden.
Im Hotel- und Restaurantgewerbe ist ein Tischtuch sehr wichtig
In einem Hotel oder Restaurant gehören Tischtücher zum guten Ton dazu. Egal, ob es sich um den Frühstückstisch für den Gast, die Kaffeetafel oder das abendliche Dinner handelt, der Tisch sollte mit der passenden
Tischwäsche ausgestattet werden. Dabei hat man die Möglichkeit, nur eine Tischdecke zu wählen, die den kompletten Tisch abdeckt. Etwas ansprechender wirkt das Arrangement, wenn man eine Mitteldecke dazunimmt, die über die normale Tischdecke gelegt wird und den mittleren Teil des Tisches abdeckt. Außerdem gibt es noch
Tischläufer, die die Tischdecke ersetzen können und längs über die Mitte des Tisches gelegt werden. Diese Variante bietet sich aber nur an, wenn sich darunter eine besonders sehenswerte Tischplatte befindet. Für Tische im Außenbereich sind auch
Tischtuchklammern erhältlich, mit denen das Tischtuch einfach fixiert werden kann.
Was Sie bei der Auswahl beachten müssen
Papiertischtücher sind nur für den einmaligen Gebrauch gedacht. Sie eignen sich weniger für das Hotel- und Gaststättengewerbe, sondern eher für zwanglose Feiern in einem privaten Rahmen, z. B. im Sportverein. Im Hotel bietet es sich eventuell an, für das Frühstück ein abwaschbares Material als Tischtuch zu nehmen. Dann müssen nicht jeden Tag nach dem Frühstück die Tischtücher komplett ausgetauscht werden. So können sicher Kosten für die Reinigung gespart werden. Für das abendliche Dinner im Restaurant ist jedoch ein Tischtuch aus abwaschbarem Material nicht festlich genug. Hier sollten Sie sich auf jeden Fall für ein Tischtuch aus Stoff entscheiden, z. B. aus Damast.