Der Tastatur-Adapter - damit Sie Ihre Tastaturen an jedem Computer nutzen können
Tastatur-Adapter führen zusammen, was aufgrund unterschiedlicher Stecker und Buchsen eigentlich nicht zusammengehört: Sie ermöglichen den Anschluss einer PC-kompatiblen
Tastatur an jeden Computer. Die
Computer-Adapter sind als einfache Steckeradapter erhältlich, bei denen der Adapter auf das Tastaturkabel aufgesteckt und anschließend an den Computer angeschlossen wird, oder als kabelbasierter Adapter. Letztere sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Einfache Kabeladapter
Die einfachsten Adapter erfüllen den gleichen Zweck wie Aufsteckadapter, besitzen jedoch zwischen Tastatur- und Computeranschluss noch ein wenige Zentimeter langes Kabel. Sie können mit diesen Adaptern ohne eigene Elektronik lediglich eine elektrisch zum Computeranschluss kompatible Tastatur mit einem anderen Steckerformat mit dem PC verbinden. Somit eignen sich die Kabeladapter primär zum Anschluss einer Tastatur mit älterem DIN-Stecker an einen modernen
Computer mit PS/2-Eingang (Mini-DIN). Es sind auch Kabeladapter zum Anschluss von PS/2-Tastaturen an einen USB-Anschluss erhältlich.
Da diese beiden Schnittstellen jedoch unterschiedliche Steckerbelegungen aufweisen, muss die anzuschließende Tastatur in der Lage sein, USB-kompatible Signale zu verarbeiten. Ältere Tastaturen mit PS/2- oder DIN-Anschluss können in aller Regel selbstständig keine Signalkonvertierung vornehmen und eignen sich daher nicht für den Einsatz mit einfachen Kabeladaptern.
Y-Kabeladapter
Y-Kabeladapter ermöglichen den gleichzeitigen Anschluss einer Tastatur und einer Maus an nur eine Buchse am Computer. Die Y-Adapter bieten in der Regel zwei PS/2- oder Mini-DIN-Buchsen für die Eingabegeräte und zum Computer hin einen PS/2- oder einen
USB-Stecker. Wie die einfachen Aufsteck- und Kabeladapter benötigen die Y-Adapter weder eine gesonderte Energieversorgung noch spezielle Treiber für die gängigen Betriebssysteme. Wie einige einfache Kabeladapter sind auch manche Y-Adapter nach der PC99-Spezifikation gefärbt, um so ein versehentliches Anschließen der Geräte an den falschen Buchsen zu vermeiden.
Y-Adapter sind auch mit Konvertern erhältlich. Insbesondere dann, wenn Eingabegeräte mit PS/2-Steckern ausgerüstet sind, am Computer jedoch nur USB-Anschlüsse zur Verfügung stehen, ist in den meisten Fällen ein Y-Adapter mit integriertem Konverter nötig, da nur wenige Mäuse und Tastaturen serienmäßig die Signale für USB-Schnittstellen aufbereiten können. Meist werden die Y-Kabeladapter mit Konverter ebenfalls transparent betrieben, benötigen also keinerlei spezielle Software oder betriebssystemabhängige Treiber. Die Energie für ihren Einsatz stellt die USB-Schnittstelle zur Verfügung.
Sonderausstattungen der Tastatur-Adapter
Hochwertige Tastatur-Adapter bieten dank einer intelligenten Elektronik die Möglichkeit des Hot-Plugging. Dabei können im laufenden Betrieb eines Computers die Eingabegeräte ausgetauscht werden, ohne dass dies zu einem Systemstillstand führt. Außerdem können solche Tastatur-Adapter auch in einigen Fällen beim Betrieb an einem
KVM-Switch den dort beim Umschalten gelegentlich auftretenden kurzfristigen Signalverlust kompensieren, so dass keine Probleme beim Betrieb mehrerer Computer an nur einer Tastatur und Maus auftreten.
Ein für den professionellen Betrieb wichtiges Sicherheitskriterium erfüllen solche Tastatur-Adapter, die einen Betrieb des angeschlossenen Computers auch bei nicht vorhandener Tastatur und Maus ermöglichen. Damit wird verhindert, dass Unbefugte an einem laufenden Gerät tätig werden. Diese Tastatur-Adapter besitzen ebenfalls eine intelligente Elektronik, die beim Entfernen von Tastatur und Maus am Adapter dem Computer kein entsprechendes Signal übermittelt. Die hierbei eingesetzte Elektronik wird in aller Regel ebenfalls über die Computerschnittstelle mit der benötigten Energie versorgt, so dass keine externen Netzteile und Kabel nötig sind.