Tank-Top: Das ärmellose Funktionshemd
Die Zeiten, in denen Sportler mit einem nass geschwitzten
T-Shirt beim ersten Windzug eine Erkältung bekamen, sind dank moderner Funktionstextilien vorbei. Die ärmellosen Tank-Tops bieten optimale Belüftung und sind daher ideal für die sportliche Betätigung im Sommer.
Der perfekte Sitz bei Tank-Tops
Tank-Tops sind schmal geschnitten, schmiegen sich wie eine zweite Haut an den Körper und vermitteln ein angenehmes Tragegefühl. Darüber hinaus haben diese Funktionshemden flache oder gar keine Nähte. Somit wird Wundreibung beim Sport treiben verhindert. Für Frauen sind die oft etwas transparenten
Damen-Tank-Tops mit einem undurchsichtigen Bruststreifen versehen. Bei besonders heißen Temperaturen werden Tank-Tops bevorzugt, die den Bauch freigeben.
Das Material: Mikrofasern, Elastan und Mesh
Die ärmellosen Funktionshemden bestehen meist aus einer Mischung aus Mikrofasern, Elastan und Mesh. Mikrofasern nehmen keinen Schweiß auf, sondern die Feuchtigkeit wird auf direktem Wege nach außen transportiert. Sie sind also atmungsaktiv und verhindern somit Hitzestau, Verdunstungskälte und Frieren. Elastan ist ein anschmiegsames und sehr dehnbares Gewebe. Es wird oft mit anderen Faserarten gemischt, um deren Tragekomfort und Optik zu erhöhen. Außerdem garantiert es große Bewegungsfreiheit und sorgt für Formbeständigkeit. Viele Tank-Tops haben an Stellen, an denen man besonders stark schwitzt, so genannte Mesh-Einsätze. Mesh ist ein netzartiges Gewebe, das die Feuchtigkeit schnell abtransportiert und für gute Luftzirkulation sorgt.
Tank-Tops sind ultraleicht
Tank-Tops sind aus ultraleichtem Material gefertigt, damit sie für den Sportler keine unnötige Belastung darstellen. Das spielt besonders dann eine Rolle, wenn das Funktionshemd feucht wird. Ein normales Baumwolloberteil würde die ganze Feuchtigkeit aufnehmen und sein Gewicht vervielfachen. Moderne
Sportbekleidung bleiben leicht, da ihnen Feuchtigkeit nichts anhaben kann.
Tipps zur Pflege
Verschwitzte Tank-Tops sollte man nicht ungewaschen liegen lassen. Die Textilien würden sich schneller zersetzen und ihre günstigen Eigenschaften verlieren. Außerdem sollte man wenig Waschmittel benutzen und auf Weichspüler verzichten. Denn der Schweiß löst Waschmittelrückstände im Stoff schnell auf, was zu Hautirritationen und im schlimmsten Fall zu Allergien führen kann. Nach dem Waschen bei niedrigen Temperaturen sollten die Oberteile an der Luft trocknen und nicht gebügelt werden.